主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
促销活动
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 以技术赋能智慧酒店,思岚科技亮相上海酒店展

    3月31日,2023年上海国际酒店工程设计与用品博览会在上海新国际博览中心落下帷幕。思岚科技携酒店机器人自主定位导航解决方案,以智能传感器激光雷达、通用型机器人底盘产品助力酒店行业实现数智化升级。

     本次展会,思岚科技通过现场展示及演示结合的方式,向参展观众动态化展示了智能机器人的底层行走能力,获得了行业用户的一致认可,成为全场瞩目的焦点。

    10年技术积累,造就核心功力

     

    上海思岚科技作为全球最早从事机器人自主定位导航技术探索和研发的公司之一。通过10年的稳扎稳打,思岚科技已经拥有高度成熟的行业研发经验和技术积累。

     

    在新国际E6馆E6C33展台,思岚科技通过通用型机器人底盘Athena雅典娜2.0在“迷宫”内“自行穿梭,自主避障移动”向现场客户展示了思岚的核心算法、移动技术,展示Athena雅典娜2.0底盘高效可靠的运行状态。

     

    ▲思岚底盘在迷宫内自主移动

     

    在静态展示区,思岚科技向观众展示了全系列智能传感器激光雷达— RPLIDAR。

     

     

    C位的 RPLIDAR S2是一款高性能、紧凑型DTOF激光雷达。拥有IP65防护等级,在检测远距离物体、黑白物体切换及强光直射物体时,测距表现更加稳定可靠。同时,小巧的尺寸,优异的角度分辨率,也让其应用范围更广。

     

    S2嵌入到机器人或者相关应用里,外露的光学窗口高度仅为1.8cm,小巧的高度设计意味着能为机器人在空间结构的设计上提供更多选择,拥有更灵活的搭载方式。

     

     

     

    云端监控,打造智能生态

     

    依托思岚的“云端驾驶舱”,基于思岚底盘开发的智能服务机器人可以通过RoboCloud云端调度中心进行智能分配,实现机器人多机协作,在工作中做到自主避障,多线顺畅运行。

     
     
     

    并且,思岚的“云端驾驶舱”可以对区域内机器人的运动信息进行读取和控制,对多台机器人进行监测与控制。依托思岚的“云端驾驶舱”,可以实现一支实力派机器人战队,从而打造智慧酒店的智能化生态,实现多元化服务。

     

    在复杂的商用场景,思岚机器人底盘为不同行业客户提供一个完整的机器人生态系统,让智能机器人实现多机协作全场景覆盖,助力客户场景智慧化升级。

     

    轻部署,轻运维

     

    经过思岚多年的多场景验证,不断地优化导航算法、产品设计、产品性能。让思岚底盘在家庭、餐厅、医院、酒店、商超、政务大厅等等不同场景下都能稳定运行。

    思岚这10年将场景验证、算法升级、性能稳定形成了正循环,让思岚底盘产品能够更好地胜任更多的场景、满足特殊的需求、应对突发的挑战。

     

    基于思岚的自主定位导航方案,通用型底盘在使用上无需场景改造,不需要依赖二维码导航。同时为您提供专业的云后台服务及智能梯控硬件设备加装和调试服务。专业技术人员上门,一站式服务,轻部署,轻运维。

     

    未来,思岚将继续以10年机器人技术积累持续创新,以让机器人行走更智能为使命,用产品和技术,与更多的合作伙伴携手助力应用场景数智化升级,共同推进智慧酒店、智慧餐饮、智慧医疗等产业的智能发展。

     

    关键字:展会动态

    top
    FaceTime Icon