美国时间1月12日,2018开年大戏CES 在赌城拉斯维加斯落下精彩帷幕,为期4天的展会,虽然接连遭受“暴雨+停电”的突袭,但还是给观众留下了精彩纷呈、震撼无比的观展感受。
作为科技风向标的CES展会,除了展示消费类电子产品、无人驾驶、智能家居、AR\VR等技术之外,还专区展示了集人工智能技术为一身的各式各样机器人产品和技术。
现在,回顾一下SLAMTEC—思岚科技首登CES舞台的精彩表现吧。


SLAMTEC—思岚科技首次出征CES大舞台,针对家用/商用/专业/公用等领域带来了全面的“机器人平台+解决方案”,解决了服务机器人自主定位的导航需求,赢得众多关注。

RPLIDAR ,表现依旧精彩
RPLIDAR 是最早一批面向消费级应用领域的低成本、高性价比的雷达。360°全方位扫描周围的环境,每秒最高8000个激光测距点,获得清晰的环境轮廓图,大大提升后期的自主定位导航运行效率。不管是在环境扫描、障碍物检测与规避还是多点触摸等领域,都能看见他活跃的身影。

RPLIDAR 2D&3D扫描展示
现场结合3D扫描动态展示展馆三维图像,点数之多,测距之远,图像之清晰,满足一般情况下的家用和商用需求。

CES 现场 RPLIDAR 3D扫描画面
模块化芯片,赋能机器人行走
SLAMWARE Core,内置SLAM引擎,高度集成,无需借助外部运算资源。基于RPLIDAR数据,利用SharpEdge精细化构图技术,直接输出机器人所在环境地图、定位坐标位姿,帮助机器人实现自主定位与导航。
实现SLAM最小方案—SDP Mini

SDP Mini内置自主定位导航模块SLAMWARE、RPLIDAR 和里程计,无需额外集成即可实现自主定位导航功能,依靠5号电池即可正常驱动,小巧轻便。
新生派Apollo,性能十足
2017年10月发布的Apollo平台,功能强大,性能小巧。凭借其开放的开发环境,可自定义二次开发拓展。多传感器融合数据,实现自主定位、导航、避障等功能。

配合自主研发的电梯适配与多楼层定位系统,能实现自主上下电梯及多楼层定位建图,给轻商用行业底盘市场带来更多惊喜与选择。

实力派Jupiter,现场表现稳定
Jupiter现场被众多观众“调戏”,但因其灵活的身姿、实时的反应能力,在展会现场大放异彩,备受关注。


被围观的Jupiter
现场,Jupiter展示了灵活自主的避障和路径规划能力,特别是展会现场人流嘈杂、拥挤、不断移动的情况下,Jupiter还能精准的定位,不偏离地图,即使面对意外偏离,也能重定位,精准应对每一个突然出现或早已预谋的障碍物,并进行规避与智能规划路线,广泛应用于商场、办公楼、展览馆等场所。
此次思岚科技在CES展会上展出的在餐厅、商场、医院等多种场景上的服务机器人产品,集中展示了思岚科技行业领先的自主定位导航技术,描绘了自主定位导航为服务机器人赋能的美好前景。
关键字:展会动态
亮相中博会|思岚科技随上海展团出征,硬核产品展现专精特新科创实力
从感知到移动,思岚科技亮相WRC 2026,硬核技术解锁机器人全新潜能
WAIC 2026|聚焦具身智能底层能力,思岚科技以空间感知和智能移动技术,构建具身智能国产竞争力
WAIC 2026|思岚科技受邀出席具身人形机器人论坛并发表主题演讲
CeMAT SEA 2026 收官|思岚科技以 “感知 + 运动” 双核驱动,赋能智能物流新未来
CeMAT SEA 2026|思岚科技即将亮相新加坡物流展,聚焦机器人感知与移动能力
思岚科技亮相FAIR plus 2026,首发四轮四转全向底盘,以具身智能全链路技术燃爆全场
相约FAIR plus 2026|思岚科技邀您共探具身智能新未来
思岚科技亮剑东京!用「全集成空间感知」为全球机器人发展注入强劲动力
精彩回顾 | 思岚科技 & 光博会圆满收官,用感知和运动,重构机器人理解世界的方式