2019 CES于美国当地时间1月8日在拉斯维加斯拉开帷幕,思岚科技凭借机器人智能行走方案等一系列产品,在素有全球科技产业风向标之称的CES上备受关注,成为本次CES展上重要看点,向来自全球的观众展示了中国科技的创新力量。
作为科技界最为盛大的综合性展会之一,CES 2019覆盖机器人、VR/AR、智能汽车等多个科技领域,各式前沿科技产品都有可能在不久的将来全面渗透人们生活,以改变人们的科技生活方式。而在这场盛大的科技宴上,思岚科技展台也毫不逊色。
思岚科技CES展上络绎不绝的人群
思岚科技三大核心“黑科技“引关注
熟悉思岚科技的人,对这三大“黑科技”产品一定不陌生,他们分别是充当机器人“眼睛”的激光扫描测距雷达RPLIDAR、充当机器人“小脑”的模块化自主定位导航SLAMWARE,及可扩展的通用型服务机器人平台ZEUS。
据了解,思岚科技RPLIDAR(激光雷达)是最早一批面向消费级应用领域的低成本、高性价比雷达。而最新一代增强版RPLIDAR A3可实现每秒高达16000次的采样频率,在二维平面的25米半径范围内可进行360度全方位的激光测距扫描,并产生所在空间的平面点云地图信息。这些云地图信息可用于地图测绘、机器人定位导航、物体/环境建模等实际应用中。
思岚RPLIDAR A2/A3集中亮相CES
而模块化自主定位导航SLAMWARE内含SLAM定位导航算法,仅为硬币大小。基于RPLIDAR数据利用SharpEdge精细化构图技术,直接输出机器人所在环境地图、定位坐标位姿,帮助机器人实现自主定位与导航。
潜力无限的SLAMWARE 仅为硬币大小
再来看看服务机器人平台ZEUS,该款产品内置思岚科技自主研发的SLAMWARE(模块化自主定位导航解决方案)及RPLIDAR(激光雷达)等多项核心技术,可实时获取机器人方位,同时自动建立高精度环境地图,并自主规划路径,有效避开环境障碍物移动到指定地点。具有开放式的软硬件接口,可满足不用使用要求,此外通过云服务,还可以实现远程管理。可广泛应用于商场、银行、医院、高档餐厅、办事大厅等场所。
看到图中送水的ZEUS了吗?旁边是他的好基友Apollo
思岚CES展上大放异常的Jupiter
除了以上核心黑科技,思岚科技展台的Jupiter也是吸睛不少,引起外国友人的阵阵围观。Jupiter智能广告引导机器人是基于ZEUS底盘研发,内置思岚科技最核心的自主定位导航技术,在面对复杂多变的运动场景,Jupiter完全不受影响,在思岚科技展台行走自如,无需人为控制,即可实现智能行走。
CES展上行动自如的Jupiter
本次探访思岚科技CES展台,见证了思岚科技基于机器人自主定位导航解决方案的多项核心技术,也相信未来思岚科技会不断探索创新,为机器人领域带来更多可能。
关键字:展会动态
亮相中博会|思岚科技随上海展团出征,硬核产品展现专精特新科创实力
从感知到移动,思岚科技亮相WRC 2026,硬核技术解锁机器人全新潜能
WAIC 2026|聚焦具身智能底层能力,思岚科技以空间感知和智能移动技术,构建具身智能国产竞争力
WAIC 2026|思岚科技受邀出席具身人形机器人论坛并发表主题演讲
CeMAT SEA 2026 收官|思岚科技以 “感知 + 运动” 双核驱动,赋能智能物流新未来
CeMAT SEA 2026|思岚科技即将亮相新加坡物流展,聚焦机器人感知与移动能力
思岚科技亮相FAIR plus 2026,首发四轮四转全向底盘,以具身智能全链路技术燃爆全场
相约FAIR plus 2026|思岚科技邀您共探具身智能新未来
思岚科技亮剑东京!用「全集成空间感知」为全球机器人发展注入强劲动力
精彩回顾 | 思岚科技 & 光博会圆满收官,用感知和运动,重构机器人理解世界的方式