主页
产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文|
  • Eng
  • SLAM 技术又一变革之作,思岚发布全新SLAM 3.0系统

     

    在刚发布SLAM Cube(为智能移动机器人赋能的导航“魔方”)不久,思岚科技又宣布推出全新SLAM 3.0系统。作为新一代导航产品的SLAM Cube与SLAMWARE Core在处理速度、性能、效率等方面都有了质的提升。

     

    机器人实现智能行走,地图构建及导航能力是关键

    机器人要想在未知环境中实现智能移动,必须具备地图构建及导航能力,而地图的好坏会直接影响其定位及导航能力。

     机器人各类应用场景

    机器人各类应用场景地图

    为了帮助机器人适应多种应用环境,思岚科技推出全新SLAM 3.0系统,使机器人在复杂的大场景下也能轻松完成定位导航任务。相比传统SLAM,此次升级版的SLAM 3.0系统采用图优化方式进行构图,能实现百万平米级别的地图构建能力,同时拥有主动式回环闭合纠正能力,能很好消除长时间运行导致的里程累计误差,成为目前行业中最受欢迎的定位导航方式。

     传统SLAM对比SLAM图优化引擎

    传统SLAM对比SLAM图优化引擎

     

    思岚科技SLAM 3.0系统大有不同

    1、利用SharpEdge构建高精度地图

    SLAM 3.0 采用SharpEdge精细化构图技术构建高精度、厘米级别地图,超高分辨率。同时,构建的地图规则、精细,直接使用,进一步提升了定位的精确性,无需二次优化修饰,直接满足用户预期。

     SharpEdge建图效果

    SharpEdge建图效果

     

     市面上SLAM 建图效果

    市面上SLAM 建图效果

    2、基于图优化的SLAM方式

    相比较粒子滤波每次直接将传感器数据更新进入栅格地图进行增量式构建的做法,基于图优化的SLAM摒弃固定的栅格地图,存储地图构建过程中调整了图结构中每个节点的pose和对应的传感器信息以及所有关键点构建的位姿关系图,利用全部的机器人位姿信息和对应传感器数据生成环境地图。

     

     SLAM 3.0 编码了机器人在SLAM过程中的位姿变化拓扑地图,相关的拓扑信息

    SLAM 3.0 编码了机器人在SLAM过程中的位姿变化拓扑地图,相关的拓扑信息

    3、主动式回环闭合纠正

    当机器人运动到已经探索过的原环境时, SLAM 3.0可依赖内部的拓扑图进行主动式的闭环检测。当发现了新的闭环信息后,SLAM 3.0使用Bundle Adjuestment(BA)等算法对原先的位姿拓扑地图进行修正(即进行图优化),从而能有效的进行闭环后地图的修正,实现更加可靠的环境建图。

     SLAM 3.0闭环检测

    SLAM 3.0闭环检测

    即使当时从地图上看误差较大,SLAM 3.0也可灵活对已产生的地图进行调整。

    即:

     SLAM 3.0闭环修正

     

    SLAM 3.0闭环修正

     

    4、支持多传感器融合

    除激光雷达外,SLAM 3.0软件技术同时支持深度视觉、超声波、物理碰撞、跌落等各类其他传感器数据,并实时进行融合,进行可靠导航。

    拥有标准化的扩展传感器协议规范,使用者可自行定义扩展新型传感器,降低对激光雷达性能的依赖。

    传感器的安装角度、位置高度可配置。

     传感器的安装角度、位置高度可配置。

     

    5、支持多种不同种类的自主移动平台

    机器人行业目前还没存在一个统一的标准,功能、外形上都存在差异。SLAM 3.0的诞生,支持多种类型的移动平台,帮助客户打造细分领域的智能机器人。

    针对封闭环境的自动驾驶,可进行特性专门设计

     

     

    6、封闭场景导航算法支持

    除了上面的特征之外,思岚科技SLAM 3.0系统相比开源SLAM方案,还支持如:虚拟墙、虚拟轨道、自主充电、电梯调度等功能,让机器人提供更好的自主定位导航服务。

     

     

    7、实时存储地图数据

    建图优化引擎是SLAM 3.0 的一部分,具有实时存储地图数据的能力。在建图的过程中地图数据始终存在于建图中心或者移动端内存里,控制端与建图中心断开连接时地图数据不会丢失,在移动端没有断电的情况下地图数据不会丢失。

     

     

     

     

    如何才能get到SLAM 3.0系统呢?

    据官方报道,目前SLAM Cube、SLAMWARE Core升级版以及思岚科技最新平台产品均已采用最新SLAM 3.0 图优化方式,配合激光雷达在商用复杂环境中已逐渐开始使用。

     思岚科技SLAM 3.0系统使用案例

    SLAMWARE在各大场景下地图构建案例

     

    关于思岚科技

    思岚科技(SLAMTEC)成立于2013年,其核心研发团队在机器人自主定位导航及核心传感器方面拥有丰富的研发和实践经验。通过技术研发和产品迭代不断为机器人市场提供高效可靠的解决方案,思岚科技已成为服务机器人自主定位导航解决方案的领航者。

    思岚科技目前拥有:360°扫描测距激光雷达RPLIDAR、模块化自主定位导航系统SLAMWARE及通用型服务机器人平台ZEUS等三条核心产品线。目前业务辐射亚洲、欧洲、北美等全球20多个国家和地区,服务企业用户超过2000家、个人用户累计超过10万。

    关键字:SLAM,新品发布

    top