主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 在机器人外形设计上,应重点考虑哪些因素?

     

    近年来,随着机器人技术的不断进步,市面上出现了各种形态不一的服务机器人,有类人般可爱的教育机器人、托盘式设计的送餐机器人、搭载大屏幕的引导机器人...。

    机器人外形设计上应考虑哪些因素

    对于大多机器人企业而言,都希望自家的机器人产品在外观及功能上都能别具一格,在满足功能的同时又能吸引住用户,但无论是商用、家用、还是工业应用,仅考虑一种外形去应对所有的使用场景显然是不现实的。所以在服务机器人外形设计上,应重点考虑以下因素:

    与应用场景贴合

    机器人外形设计之教育机器人

    如应用在教育场合,在设计的时候可能需要更贴近小朋友能理解和接受的角色,同时,又要加入一些新的,高科技元素,免于落于普通,被认为是玩具;

    针对商用行业,在设计的时候则更需要考虑功能方面,外观设计方面可适当让步。

    体积不宜过大

    机器人外形设计上应考虑体积不宜过大

    不管是在商场、酒店、零售等场景,机器人外形都不宜过大。体积过大容易造成以下问题:

    1.占地面积大,与顾客“争抢”地盘,过量的时候容易引人反感;

    2.运输、搬运麻烦;

    3.某些应用场合下略显笨重,不灵巧。

    有一定的负重能力

    虽然体积不能太大,但是做为一个替代人来服务的工种,还是要具备一定的负重能力。尤其是作为递送类的机器人。这就需要在机器人设计时给机身内部留一些放置电池和电机的空间。

    机器人外形设计

    易落地,迭代快

    在具备基本功能之后,我们需要抢占的还有市场。所以在设计上,可以先基于产品功能给出初始设计,后期再根据功能的迭代迭代外形。优必选的Walker机器人就经历了从2015立项——2018双足亮相——2019添加双臂的外形和功能迭代。

    机器人外形设计上因考虑易落地,迭代快

    优必选Walker外形迭代过程

    成本低,适用性强

    虽然现在大部分机器人的最终落地场景是企业主导的商用场景,但是企业跟个人消费者一样,也在乎成本问题。除了想要用智能机器人提升客户体验之外,企业也想节约人员成本,降低人员流动性造成的服务下降等风险。

    所以,成本,也是企业重点考虑的点,在设计的时候会更多的考虑产品的适用性是否广。

    思岚机器人外形设计

    同样的底层,不同的上层

    特别呈现Apollo底盘

    如果自主设计机器人外观,那么,你将面临设计费、开模费、损耗费等一系列开支(且巨大)。所以,寻找市面上现有的机器人外形产品,既快又省,也不失为明智之举。

    思岚科技的Apollo机器人底盘,不仅外观小巧适用,同时还拥有强大的定位导航功能,多重的软硬件接口,让你的机器人拥有完美的“下肢”。

    最后,从技术概念的提出,到产品外观的设计与成型,再到落地市场形成商业化,这中间需要很多努力。而思岚科技,愿意从0-1,帮助你构建智能移动机器人。

    关键字:服务机器人,行业知识

    top
    FaceTime Icon