主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 荣获“抗疫先锋 ” 称号,看思岚科技如何加速机器人行业发展

    现在,自主移动的机器人是主流,在此次的新冠抗疫中,机器人也创造了很多不可忽略的价值。

    —— 市政府副秘书长、区委副书记、区长杭迎伟

    近期,为了感谢服务机器人企业在“新冠肺炎”这场防疫攻坚战里作出的卓越贡献,同时进一步促进服务机器人产业更快更好地发展,由上海市经济和信息化委员会、上海市机器人行业协会联合主办的服务机器人“抗疫先锋”线上活动圆满举办。

    思岚科技凭借疫情期间为机器人厂家提供完善的解决方案、硬件产品和技术支持,表现突出,荣获“抗疫先锋—— 卓越贡献奖”称号。

    思岚科技荣获服务机器人抗议先锋称号

    思岚科技荣获服务机器人抗议先锋

    思岚科技消毒机器人

    “防疫战”中使用思岚方案的部分机器人产品

    疫情的短时“刚需”促进了服务机器人市场的大爆发,让人们看到了机器人代替人工的可能性和可实施性。但是在另一篇《“新基建”浪潮下,对智能移动机器人的影响有哪些?》中也提到,不管是疫情催生的“无接触”,还是近期热门的“新基建”,这些热潮只能“促进”发展,并不能“决定”发展。

    创新,第一生产力

    智能机器人行业是一个高度依赖技术创新的行业,创新是第一生产力。思岚科技通过技术创新实现了核心器件的低成本和标准化,帮助机器人行业快速打造出满足业务需求、满足成本预期的产品。

    现在,随着整个产业发展,疫情也对智能机器人提出了新的需求,比如无接触式的送餐递送、远程问诊、配送药品、消毒、清扫等。而思岚要思考的是,如何预见性思考这些场景中的使用问题并利用创新技术解决他们。

    消毒服务机器人

    使用思岚方案的机器人在工作区提供递送、消毒等服务

    技术、需求和成本之间的平衡

    思岚科技发展至今,一共见证和经历了机器人发展的三个阶段:

    第一阶段(2013-2015):技术不成熟,市场需求被压制;

    第二阶段(2015-2019):场景不断落地,但在实际应用中出现各类使用问题;

    第三阶段(2019-至今):需求和技术逐渐稳定,但核心器件成本还需要优化;

    ……

    思岚科技全系列产品

    2013-2020思岚全系列产品

    所以,做好"技术、需求和核心器件成本"这三方面的平衡仍然是行业和企业所需要不断努力的。

    面对这三阶段,思岚的解决方案是不断的推动核心传感器和导航方案的整合,通过机器人平台(底盘)让上层客户端开发客户能快速拥有底层核心行走技术,加速进度。当然,ZEUS、Apollo、Athena以及SLAM Cube的推出,都是为了帮助客户提高产品成本优势和综合竞争力,快速抢占市场起量。

    场景落地,应用为王

    据中国电子学会统计,2019年我国机器人市场结构中,服务机器人占据了25%的份额,伴随 5G 与人工智能技术的成熟和广泛应用,这一比例将会逐渐上升。

    中国机器人市场结构数据来源:中国电子学会、前瞻产业研究院

    思岚科技作为机器人行业的重要一员,在机器人及相关传感器领域拥有多年的技术积累和市场经验, 利用“AI+”,能在众多的应用场景中准确定位,打造符合市场需求的产品和技术,推进产品落地应用。

    降本提效,打开多流量入口

    “降本提效”,这是最近行业内被反复提及的一个“概念”,也说明了市场对“降本提效”的迫切性。

    所以,除了给市场提供技术性能稳定的产品,还要实现产品的降本。只有成本降下来了,多流量入口才能实现喷井式爆发。

    就思岚来说,不管是最近推出的突破万元价格极限的雅典娜Athena,还是之前推出的SLAM Cube和其他机器人平台(底盘),都是为了简化上层应用商的开发,降低人员、技术和时间成本,让用户从0-1的搭建智能移动机器人变得更加简单,成本更加低 。

    最后,感谢上海市机器人行业协会对思岚在“机器人抗疫战”中工作的认可,思岚科技会不断优化产品,为用户创造更多价值,引领机器人行业不断前进与发展。

    关键字:荣誉与奖项

    top
    FaceTime Icon