新基建 X 智慧货架机器人:AI时代的新“堆头”
                        
                        新基建 X 智慧货架机器人:AI时代的新“堆头”
                    在市场需求、消费水平和技术驱动等多重因素的推动下,作为新基建中的重要一环,服务机器人的智能化应用发展已经迎来了“下半场”。
那么,智慧货架机器人到底是怎样一个存在,在新基建中充当着什么角色呢?
以前,对于品牌方/供应商来说,堆头的存在是为了展示,为了更好的吸引客户眼球,达成销售转化。但是,智慧货架机器人的出现,打破了传统堆头“位置固定,无法移动”的局限,可以自主移动,增加曝光,主动“揽客,求关注”。智慧货架机器人还可以消除“地理位置”的限制,根据不同的促销需求调整品类,线路需求,寻找最佳陈列的位置,不需要再去高价竞争。
TA是一种新的广告展现方式
一般来说,超市里的促销除了“堆头“之外,还有营销人员的“吆喝声”。而智慧货架机器人的出现,让促销的展现方式变得更加多样。
首先,机身和屏幕就是两个独特的营销载体。这两个位置可以根据营销需求,定制机身营销广告,触屏广告。信息直达,移动展示,提升曝光。
其次,“会动的广告”本身就会受关注,TA的存在,是为Shopper Marketing而生的一款服务型机器人。
TA提供了一种新的数据服务
除了充当货品运输、移动“堆头“的角色外,智慧货架机器人还可以帮助品牌商打通线上线下的数字化营销。
在不断移动的过程中,抓住“第一时刻真相”,它可以记录下经过的客流、停留的人次、时长,对客流进行分析,提供个性化的商品推荐和展示。
其次,还可以记录下对产品感兴趣的用户画像,包括性别、年龄区间、喜好……,提供丰富的客群画像,直观的数据支撑,赋予线下商业实时洞察,帮助品牌商做营销决策。
TA还是一个移动机器人
归根结底,智慧货架机器人还是一款移动机器人。这款机器人采用了思岚的底层移动平台,加之上层研发而成。可在未知的场景中完成实时定位、测绘高精度地图、智能规划路径,实现自主导航和障碍物规避。
同时,智慧货架机器人还拥有自主回充、自主上下电梯等功能,在川流不息的人群中,还可以实现虚拟墙和虚拟轨道的设置,减轻部署工作和人员成本,超智能,超未来!
最后,技术的集成,数据的融合,新基建的红利,都在将智能机器人从“概念”推向“落地”,功能方面也从原来的“噱头”向实用主义靠拢。科技企业在沉下心做好技术的同时,还要真正帮助机器人用户降低运营成本,提升客户体验和满意度。
关键字:解决方案