10月17日-19日,为期3天的日本机器人周在东京有明国际展览中心已圆满落下帷幕,这是目前日本规模最大的服务机器人及机器人相关技术展会,国内机器人自主定位导航领导品牌的思岚科技,应邀携带智能行走导航方案及核心传感器出席了本次盛会。作为在国内外已有较高知名度的品牌,思岚科技在展会现场可是赚足了人气。
RPLIDAR+SLAMWARE的完美结合 赋予机器人“眼睛”和“小脑”
我们人类能够自由行走,除了拥有双脚,眼睛和大脑也是功不可没的,首先我们要通过眼睛来看到周围的环境,然后再通过小脑迅速做出判断,了解最佳路径并避开障碍物。而机器人想要在完全陌生的环境中实现自主行走,“眼睛”和“小脑“自然必不可缺。它们的完美结合才能让自主定位导航效果最大化。在本次日本机器人周现场,思岚科技的RPLIDAR及SLAMWARE就双双现身了本次展会。

蓝白柱上的RPLIDAR——机器人的“眼睛”
对于机器人而言,激光雷达(RPLIDAR)就充当了它的眼睛,让机器人感知环境与环境建模,拥有激光雷达的机器人可实现地图绘制及定位功能。据了解,思岚科技本次展示的激光雷达是目前行业内最轻薄的激光雷达,能够很大节省安装空间,特别是对本身空间要求就很紧凑的服务机器人,如安装在扫地机器人顶部,更具实用性。

SLAMWARE——机器人的“小脑”
机器人想要学会自行行走,光靠“眼睛”是还不够的,它还缺个“小脑”,而SLAMWARE就充当了机器人的“小脑”,看见上图中长的像手机电板一样的物品了吗?那正是SLAMWARE。SLAMWARE是一款模块化的机器人自主定位导航系统,内置先进算法,可以快速处理各类传感器获取的环境信息,对室内的环境进行高速且动态的扫描,并在未知环境中实时提供定位,提供最高达2cm分辨率的环境地图且不存在误差累加问题,不需要预先录入地图,边走边建图。同时,采用D*动态即时路径规划算法,可以自动搜索前往目标的最短路径并控制机器人行动。
服务机器人开发平台ZEUS及Apollo 满足多场景应用

通用型服务机器人开发平台——ZEUS
服务机器人开发平台ZEUS及Apollo也来到了日本机器人周现场,在现场可是备受瞩目。ZEUS依靠内置的高性能SLAMWARE自主导航定位系统,可搭载不同应用,在商场、餐厅、办公楼、银行等场景下自主移动并智能规划路线,无需外部环境调整及人为编程设置,简单易操作。

中小型机器人开发平台Apollo
Apollo跟ZEUS类似,也拥有自主建图、定位与导航等基本功能。主要满足中小型机器人应用开发的需求,可扩展性强,可满足不同应用需求。
集“眼睛”+“小脑”+“机器人下半身”于一体的Jupiter

智能广告导引机器人Jupiter
最后,再为大家介绍本次展会上的最后一名成员——智能广告导引机器人Jupiter,Jupite是集“眼睛”(RPLIDAR)+“小脑”(SLAMWARE)+“机器人下半身”(机器人底盘)于一体的智能广告导引机器人,本次,Jupiter在现场充当了接待的角色,它的自主行走及壁障能力引起了参展者们的阵阵惊叹。

思岚科技展位观众络绎不绝
在本次日本机器人周上,思岚科技的这些高科技产品在现场大放异常,引得了路过的观众频频驻足围观,成为了场上的“人气王”。
关键字:展会动态
亮相中博会|思岚科技随上海展团出征,硬核产品展现专精特新科创实力
从感知到移动,思岚科技亮相WRC 2026,硬核技术解锁机器人全新潜能
WAIC 2026|聚焦具身智能底层能力,思岚科技以空间感知和智能移动技术,构建具身智能国产竞争力
WAIC 2026|思岚科技受邀出席具身人形机器人论坛并发表主题演讲
CeMAT SEA 2026 收官|思岚科技以 “感知 + 运动” 双核驱动,赋能智能物流新未来
CeMAT SEA 2026|思岚科技即将亮相新加坡物流展,聚焦机器人感知与移动能力
思岚科技亮相FAIR plus 2026,首发四轮四转全向底盘,以具身智能全链路技术燃爆全场
相约FAIR plus 2026|思岚科技邀您共探具身智能新未来
思岚科技亮剑东京!用「全集成空间感知」为全球机器人发展注入强劲动力
精彩回顾 | 思岚科技 & 光博会圆满收官,用感知和运动,重构机器人理解世界的方式