未来服务机器人行业的“Intel”
服务机器人市场爆发的先决条件是相关技术的成熟,定位导航、语音交互、电池续航、稳定性都是衡量服务机器人的重要指标。在机器人的定位导航领域,上海思岚科技有限公司是中国最早的布局者也是领先者之一,目前在行业内的客户已经超过了两千家。

据媒体报道说:"一踏进思岚科技的大门,你仿佛参观的不是一家公司,而是一个活脱脱的大学实验室"。
思岚科技的前身
机器人行业在中国的起步较晚,大部分的创业公司都是在2014年以后成立。而思岚科技早在2013年就已经成立公司,2009年团队就已经开始研发工作,是中国较早进入机器人定位导航领域的企业之一。前身是RoboPeak,是一支在业余时间进行研发的技术团队,成立于2009年。团队成员均毕业于上海交通大学、北京航空航天大学等国内知名院校,当时团队成员各自有自己的工作,但因为对技术的热爱和对机器人未来的看好走到了一起。
2009年对于机器人行业可以说是一个转折点,国内的智能硬件、移动互联网出现萌芽都是在2009年,包括一些创客活动也都是在2009年逐渐活跃,一些传感器包括手机内的陀螺仪等开始出现降价,这让他们嗅到了智能时代的气息。
在2009年,为机器人提供语音交互解决方案的科大讯飞已经拥有不错的技术,但是在机器人的定位导航领域,行业内尚无提供成熟解决方案的公司出现,这更让他们的团队进入市场有了信心。2009年到2013年这段时间对团队的意义很大。一方面当时各自都在外企工作,没有对产品市场化的压力,能够安心下来做调研、搞研发,完成了最初了技术积累。
思岚科技的专注
专注一定是思岚科技身上的标签之一,思岚科技的名字“思岚”,就是“SLAM”的音译,言简意赅。百度搜索思岚科技,官网后面写着:服务机器人自主定位导航方案(SLAM)领导品牌。
思岚科技目前共有三大产品线:导航定位方案模块、激光雷达和通用机器人平台。其中导航定位方案的模块是思岚科技的主打产品,即SLAMWARE,扮演机器人小脑的角色。SLAMWARE是一个硬币大的芯片,集成了基于激光雷达的同步定位与建图(SLAM)及配套的路径规划功能,能够帮助机器人实现定位导航及自由行走等相关功能。思岚科技是目前在行业内是唯一一家把导航定位系统做到芯片大小、并且低功耗的公司。

SLAMWARE
激光雷达产品是思岚一段时间内被外界广泛所知的原因,品牌是RPLIDAR。思岚生产的激光雷达产品主要是为了配合导航定位的产品线,是思岚提供资助定位导航方案的一部分,扮演机器人眼睛的角色。思岚是国内最早研发出低成本激光雷达并推行市场化的企业之一,按照陈士凯的话说,国内的激光雷达行业是因为在思岚的引导下才开始兴起。

RPLIDAR A2
在机器人的定位导航领域,激光雷达是不可替代的产品。摄像头虽然成本低,但尚无法满足定位导航的需求。在早期,激光雷达行业长期被海外公司垄断,而且成本昂贵,这时候思岚科技在国内率先推出了低成本的激光雷达,并快速打开了市场。思岚科技的激光雷达产品在国内和海外的市场占比为各50%左右。

基于Apollo 、ZEUS底盘自研方案
Zeus和Apollo是思岚科技生产的通用型机器人开发平台,已经具备相对完整的机器人形态,有自己的外观,内置思岚科技的激光雷达和定位导航方案。Apollo刚发布不久,主要满足中小型机器人的开发需求,Zeus已经成功在酒店、机场、教育、客服等方面应用,在中国的服务机器人行业,思岚科技的市场占有率已经达到60%-70%之间,优必选、康力优蓝等国内不少领先的服务机器人公司都是思岚的客户。
服务机器人有很长的路要走,尽管思岚科技在产品量产上、企业规模上已经行业领先,但始终思岚科技把自己当做一个创业公司。今年7月,思岚科技刚刚完成了一亿元B轮融资,下一步,思岚科技将会让自家研发的自主定位导航系统应用到更多的行业中。
思岚科技毫无疑问是一个崇尚技术的公司,正是思岚科技8年间对于技术的执着,才让其取得今天的成就,或许未来服务机器人行业的“Intel”,就是思岚科技。
关键字:行业标准