新冠疫情中,为减少人与人之间的接触,在医疗、配送、巡检等领域,各类形态迥异的自主移动机器人站上了防疫前线,如普渡科技的欢乐送、达闼的医护助理机器人Pepper、小笨智能的消毒机器人等,在抗疫工作中这些拥有自主移动技术的服务机器人贡献巨大。
自主移动技术是服务机器人实现智能化的第一步,是指机器人在特定任务中,能够在无人工干预的情况下实现自主移动,包括以自主定位导航技术为主体的环境感知、路径规划、智能避障等移动相关技术,综合来说,自主移动机器人会面临“我在哪”、“我要去哪”、以及“如何去”这三大问题。
相比工业机器人,需要自主移动的服务机器人应用场景会复杂的多,没有固定不变的场景部署,常常需要与人进行交互,目前市面上较为常见的餐饮服务机器人、酒店服务机器人、银行服务机器人、商场服务机器人等,如果按照和工业机器人同样的导引式方案进行移动,会出现环境部署成本高,机器人无法根据实际情况进行行为决策。
而采用了自主移动技术作为解决方案的机器人,便可进行实时定位及路径规划,在自主移动过程中,无论出现动态还是静态障碍物,机器人都能成功避障,并做好下一步的路径规划。它的优点在于即使在一个陌生环境中进行自主行走,机器人也能做到自主环境感知、地图构建及路径规划等功能,相比磁条铺设使用更省钱省力。
但自主移动技术是整台机器人研发门槛最高的技术之一,大多传统机器人企业基本无从下手,它们更希望能有直接提供自主行走解决方案的企业,从而将有限的资源和时间用在机器人的外形及交互等方面。
为解决业内痛点,目前市面上已有较为成熟的解决方法。自主导航作为机器人实现智能的一个重要标志,在实现机器人导航技术中,激光SLAM无疑是目前最为主流的技术。思岚科技是业内首家将激光SLAM技术应用于服务机器人的企业,其提供的机器人定位导航方案已在众多服务机器人项目中成功落地。疫情防疫中,普渡科技的送餐机器人欢乐送、达闼科技的医护助理机器人pepper、优必选的咨询测温机器人Cruzr等等,均是基于思岚科技产品而研发。
自成立以来,思岚科技一直以激光SLAM定位导航技术作为核心,致力于提供机器人自主定位导航解决方案及高性价比激光雷达。更侧重于服务机器人行业,以及配套的定位导航系统。以这两个为核心,有两个应用点,一个解决方案针对的是各种各样的机器人,另外一个是针对相对完整的通用型机器人底盘。就像商用机器人要解决的问题,陌生环境下机器人如何绘制地图信息,如何绘制位置信息,这也是重要的自主定位导航,或者SLAM技术解决问题。
经过近年来的发展,思岚科技已陆续推出实现机器人定位导航技术的核心产品,包括360°激光扫描测距雷达,通过激光雷达可帮助机器人获取所在环境的位置和轮廓信息,绘制厘米级别的高精度地图,配合思岚科技自主研发的单模块化的机器人自主定位导航系统,可使机器人实现自主定位、自动建图、路径规划与自动避障,确实解决机器人自主行走难题。
为减少开发时间和降低研发成本,思岚科技还推出了整合多项基础功能的成熟机器人底盘,尤其是其今年4月份推出的机器人开发平台Athena,刷新了业内对于机器人底盘价格的认知,批量售价仅需一台智能手机的价格。
Athena机器人开发平台适用范围广泛,可在智能零售、公共、行政及商用等场所的服务机器人上进行二次开发。不仅具备完善的定位导航与路径规划能力,而且对紧凑环境的适应能力强,即使对复杂、狭窄的室内空间同样适用,能搭载不同应用满足各类轻小型机器人的开发需求。
同时,Athena支持激光视觉双重导航,采用多传感器融合技术,配备激光雷达、超声波、深度摄像头、防碰撞、防跌落等多种传感器,可帮助机器人更灵活面对各类复杂的应用场景。在Athena上还首次搭载了思岚科技的SLAMWARE 3.0定位导航方案,能实现500X500m超大场景的地图构建,即使在复杂多变的商业环境中也能成功完成自主建图,定位与导航。
除了以上核心功能,Athena还能支持自主上下电梯及自动回充等功能,自主构建多楼层地图,实现自主上下电梯,终端用户可随时随地查看所处楼层位置。当电量低时,Athena还可自主返回充电坞充电,并支持可外部调度的预约式充电。
从激光雷达切入机器人自主定位导航技术赛道,思岚科技始终坚持以技术为核心,为市场提供可靠、高性能的定位导航产品,让机器人都能实现智能行走。
关键字:解决方案