主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 思岚科技发布业内首个集成梯控的机器人底盘Hermes

    为了方便机器人厂家快速集成机器人产品,思岚科技从2015年开始先后推出ZEUS、Apollo、SLAM Cube、Athena等方案及底盘产品,帮助客户快速开发机器人新品,验证市场。尤其是去年发布的Athena机器人底盘,塑造了“万元以下”的高性价比,颠覆行业认识,打破行业壁垒!

    思岚科技机器人底盘但是,随着服务机器人细分市场的发展,传统机器人底盘的性能已经无法满足更多使用所需。

    对机器人垂直空间商业能力的要求越来越强

    对机器人适应环境改变能力的要求越来越强

    对机器人越障性能的要求越来越强

    对机器人售后服务体系的要求越来越强……

    这些,都是机器人行业留给机器人厂家的问题,也是机器人底盘供应商——思岚科技所要解决的问题。而现在,我们有了答案

    2021年,在重新梳理底盘市场需求,挖掘新的市场机会后,思岚科技重磅出击,携业内首个集成梯控,能自主乘梯的机器人底盘Hermes赫尔墨斯™闪亮登场,做多楼层服务机器人开发的最佳“切入口”。

    赫尔墨斯底盘Hermes赫尔墨斯™多楼层移动机器人底盘,主要针对机器人多楼层智能配送、消杀、巡检等商用服务场景,并对场景进行优化处理,实现更多商用价值。

    集成梯控,多楼配送

    Hermes赫尔墨斯™内置了电梯控制3.0、多楼层移动方案,支持市面上绝大多数电梯产品,无需电梯公司开放接口,即可对电梯状态进行实时监控,支持多种电梯呼叫模式,实现机器人智能呼唤,自主切换楼层地图,自主搭乘,上下电梯。

    配合上层应用,在酒店配送、餐厅配送以及楼宇配送等场景下拥有高效作业的能力,专为多楼层的应用场景打造。

    激光视觉融合,环境变化适应性强

    Hermes赫尔墨斯™融合了激光+视觉等多重SLAM技术,采用双摄深度摄像头,能够让基于Hermes开发的机器人灵活识别环境中的黑白物体、高脚物体等障碍物,对导航行为进行预判。增强机器人在场景应用里的商业价值。

    同时,基于思岚自主研发的定位导航系统,Hermes赫尔墨斯™提供行业领先的高可靠性导航能力。无论是在环境变化高达60%,还是在高密度人流变化环境下,均能长时间稳定工作,不需要重新建图。

    机身灵动,超强越野

    Hermes赫尔墨斯™机身尺寸为545*465mm,小巧轻便,适用于任何中小型、轻商用的机器人做上层开发。同时,机身延续了思岚底盘的极简设计风格,搭配前边两侧的氛围灯,形成强烈的视觉冲击力和科技感。

    但是,光有设计感还不够,还要有稳定的实用性。Hermes赫尔墨斯™除了在平地上拥有稳定可靠的导航避障性能,在面对坡度、过坎这些障碍物时,也拥有稳定的行走性能。Hermes赫尔墨斯™拥有20°爬坡能力、20mm过坎高度能力,满足绝大部分场景应用。

    机器人底盘思岚

    接口丰富,扩展性强

    Hermes赫尔墨斯™开放的软硬件接口,支持多平台操作,方便用户快速切换。

    完全开放的用户接口,包括以太网、控制接口,电源等扩展接口;

    跟ZEUS系列90%的接口定义均相同,方便用户快速切换;

    丰富灵活的API接口,方便的几何函数计算,简单易用;

    辅助软件包帮助协议及传感器诊断调试。

    0部署,一站式服务

    在购买Hermes后,思岚科技为您提供专业的云后台服务及智能梯控硬件设备加装和调试服务。专业技术人员上门,一站式服务,无后顾之忧。 

    思岚科技机器人移动底盘

    新品上市期间,思岚科技也同样为大家带来了预售福利,2021年8月31日-9月8日下单,不仅可以立减5000+元,还能再送价值6000元的梯控+安装服务。更多预售详情可咨询思岚科技官方人员。

    关键字:机器人底盘,产品介绍

    top
    FaceTime Icon