本文主要针对ROS文件系统概念及创建和编辑ROS软件包进行讲解,便于初学者入门。
1、ROS文件系统概念:
(1)功能包集(stack)
将几个具有某种功能的包组织在一起,就是一个功能包集,在ROS系统中,存在大量不同用途的功能包集,例如导航功能包集。
(2)软件包(Packages)
ROS应用程序代码组织单元,每个软件包都可以包含程序库、可执行文件、脚本、或其他手动创建的东西。
(3)清单文件(package.xml)
这是关于“软件包”相关信息的描述,用于定义软件包相关元信息之间的依赖关系,这些信息包括版本、维护者和许可协议等。
(4)编译配置文件(CMakeLists.txt)
使用cmake进行程序编译时,会根据CMakeLists.txt这个文件进行一步步处理,然后形成一个MakeFile文件,系统再通过这个文件设置进行程序编译。
文件系统工具:
Rospack:获取软件包的有关信息
rospack list:列出软件包以及路径
rospack list|grep cpp:过滤查找关键字的软件包并列出路径
roscd:直接切换到某个软件包或者软件包集中
rosls:直接按软件包名称而不是绝对路径执行ls命令
Tab补全
Rosed:直接编辑某个软件包中的可编辑的文件//软件包得直接包含可执行文件
$rosed grid_map_visualization GridMapVisualizationHelpers.cpp
Roscp:直接从某个软件包中复制某个文件到指定目录下
$roscp voice_system xf_tts.cpp .
$cp catkin_ws/src/voice _system/src/xf_tts.cpp .
把voice_system软件包下的xf_tts.cpp复制到当前目录下
2、创建和编辑ROS 软件包
(1)创建软件包
在我们写任何程序之前,第一步是创建一个容纳我们的软件包工作区,然后再创建软件包本身。
a、创建工作空间
创建的工作区是一个文件夹,用于存储我们的软件包,可以任意命名,任意选择存储在home目录下。
注:即使没有软件包,空的工作空间也可以编译,会在当前目录下生成build和level目录
对于很多用户,没必要使用多个ROS 工作区,但是ROS下的catkin编译系统,试图一次性编译同一工作区的所有功能包,因此涉及大量功能包或者独立项目时。维护多个工作区是必要的。
b、创建软件包
创建一个新的ROS软件包的命令应该再你的工作区的src目录下运行。
(2)程序包的依赖关系
a、一级依赖:在使用catkin_create_pkg命令时提供了几个程序包作为依赖包,现在我们可以使用rospack命令工具来查看一级依赖包。
当新创建了工作空间时,ROS知道该空间的环境变量才能定位到该空间下的软件包,因此,为了方便每次打开终端都自动配置环境,需要再home目录下的.bashrc文件最下面添加如下信息:
source /opt/ros/kinetic/setup.bash //系统空间下的环境变量
source ~/rosworkspack/devel/setup.bash //工作空间下的环境变量
rospack列出了运行在catkin_create_pkg命令时作为参数的依赖包,这些依赖包随后保存再package.xml文件中。
b、间接依赖:在很多情况下,一个依赖包还会有它自己的依赖包,比如,rospy还有其他依赖包。
注意:ROS包的命名遵循一个命名规范,只允许使用小写字母、数字和下划线,而且首字符必须是一个小写字母,一些ROS工具,包括catkin,不支持不遵循此命名规范的包。
(3)删除工作空间的软件包
删除不想要的工作空间的软件包,直接rm -rf整个软件包目录即可,然后重新编译整个工作空间。
wtj@wtj:~/rosworkspace/src$ rm -rf test_pkg //删除软件包
wtj@wtj:~/rosworkspace/src$ ls
CmakeLists.txt
wtj@wtj:~/rosworkspace/src$ cd ..
wtj@wtj:~/rosworkspace$ catkin_make //重新编译
(4)编写测试代码
为了演示如何正确的编译软件包,我们需要在测试软件包test_pkg中编写一个测试代码才能演示如何编译软件包。
在test_pkg 包下的src中新建test.cpp并编辑
测试代码含义,创建一个话题,并向其中发送hello world字段。
$cd src
$touch test.cpp
$vim test.cpp
(5)编译软件包
主要修改CMakeList.txt这个配置文件。
关键字:SLAM,使用指南