受益于人工智能、大数据、通信等技术的进步,无人配送模式得以兴起。以机器人为载体的配送迎来大规模发展,在餐厅、酒店、楼宇、园区等地,无人配送机器人可以很好的替代人工完成送物送餐等工作。
餐厅
餐厅内,餐品的传递不再是依靠服务员,而是后台备好餐后,发出指令,配送机器人根据指令自主定位导航至餐桌送餐,服务员从旁协助。
酒店
酒店内,洗漱小件、矿泉水、饮料等物品的配送也不再是依靠人工配送,而是工作人员备货之后,通过信息传输,让配送机器人配送至房间门口,住客自行领取。
智慧楼宇
智慧楼宇内,大厦内的员工再也不需要下楼接收快递、文件、外卖,只需要等待配送机器人“送货上门”即可。
室外园区
封闭园区内,配送机器人正在积极解决“最后一公里”、“末端配送”等问题,把东西真正送到用户手中,而不是“自提”、“代收”。
无人配送的背后不只是一台机器,而是多种复杂精密技术的结合,其中就包括了自主定位导航技术。
思岚科技作为无人配送环境的重要一环——自主定位导航技术提供商,一直在赋予机器人在各大复杂场景中的移动能力,助力末端配送“最后一公里”。
相较于工业机器人,服务机器人应用场景更为复杂,如何在复杂场景中实现机器人的定位导航能力是一种巨大挑战。
以室内为例,配送机器人在运动过程中,如果遇到玻璃、镜子等高透材质物体、黑色物体、环境光等干扰因素时,可能会出现定位导航不精准,对机器人来说具有很大挑战。
从技术上来说,首先可以使用测距范围大、室内外均可用的传感器来提升配送机器人应对黑色物体、环境光干扰等问题的能力;其次,可以利用SLAM算法让机器人在面对大场景、闭环等问题时更加得心应手,提升配送效率和实用性。
室外建图雷达应用效果
同时,思岚科技还在积极布局激光+视觉SLAM技术,多传感器融合导航,让搭载的机器人拥有强大的识别、感知、理解、判断及行动能力,实现动态智能路径规划。
从开发工具上来说,在最新更新的RoboStudio软件中,还新增了电梯管理、多楼层地图编辑等插件,帮助解决机器人单一楼层工作的痛点。帮助服务员从重复性高的工作中解放出来,提升服务质量,提升客户体验。
无人配送机器人应用优势正日益凸显,末端配送只是一个开始,本质上是通过机器人的移动能力实现更多场景的服务需求,取代快递员、外卖员的位置,成为日常生活的新标配。
关键字:思岚科技,机器人,配送机器人