2018年11月14日,第二十届中国国际高新技术成果交易会(简称高交会)在深圳会展中心正式拉开帷幕,这是目前中国规模最大、最具影响力的科技类展会。来自41个国家和国际组织,超过60个团组将展出1000多项新产品、新技术,并将举办80多场新产品、新技术发布会。
2018高交会现场
本届高交会以“坚持新发展理念、推动高质量发展”为主题,重点展示人工智能、智能制造、新一代信息技术等高新技术领域的先进技术和产品。上海思岚科技作为机器人定位导航领域的重要一员,受邀参加此次盛会。
思岚科技展台
思岚科技以提供成熟、稳定、高性能的机器人自主定位导航产品和服务被业内人士所熟知,在国内服务机器人行业,思岚科技的市场占有率已达到70%以上,优必选、康力优蓝等国内不少领先的服务机器人企业都是思岚科技的客户。本次登陆2018高交会,思岚科技携多项高新技术产品亮相,为参展者带来一场科技盛宴。
新一代360度激光扫描测距雷达RPLIDAR A3
360度激光扫描测距雷达RPLIDAR A3
RPLIDAR A3是思岚科技新一代激光扫描测距雷达,基于思岚科技独有的RPVision 3.0激光测距引擎,可以实现25米测距半径,每秒16,000次的采样频率,高达0.33°(15Hz情况)的角度分辨率,不仅能在室内发挥极高稳定性能之外,还新增了户外工作模式。具备更为可靠的抗日光干扰能力,在检测黑白物体、远距离物体及强光直射物体时,测距表现更加稳定,在10-20米内完全解决问题,应用范围可扩大到更多商用甚至工业场景。
智能行走、自主避障的通用型服务机器人平台ZEUS
通用型服务机器人开发平台ZEUS
这款通用型服务机器人开发平台ZEUS在此次思岚科技展厅充当了服务员的角色,承担了为参展者送水的责任,它具有智能行走、自主避障的能力,据介绍,ZEUS内置思岚科技自主研发的SLAMWARE(模块化自主定位导航系统),可实时获取机器人方位,同时自动建立高精度环境地图,并自主规划路径,有效避开环境障碍物移动到指定地点。还具有开放式的软硬件接口,可以满足不用场景的应用,例如商场、银行、医院、高档餐厅、办事大厅等场所。
基于ZEUS底盘研制的智能广告导引机器人Jupiter
智能广告导引机器人Jupiter
智能广告导引机器人Jupiter,是基于思岚科技的ZEUS底盘研制而出的,拥有自主定位导航、智能巡逻、视频通话、人脸识别等功能。无需外部环境调整及人为编程控制,即可完成自主行走避障和导引。目前已在环球港、万象城等商场落地使用,也相信后续Jupiter会陆续落地更多商场、展览馆、机场以及写字楼。
从“让机器人看见”到“让机器人智能行走” 思岚科技一直在助力服务机器人产业的发展,它的出现必将使服务机器人更快一步走进千家万户。
关键字:思岚科技,高交会