历经几年的发展,目前送餐机器人已在国内多家知名餐饮企业被投入使用,如海底捞、旺顺阁、巴奴毛肚火锅、德庄火锅等全国知名餐厅。顾客看到的特殊服务员——送餐机器人,只需轻触机器人屏幕,就能将餐盘精准快速的送到顾客餐桌前。
相比于16年以“人形”为主的送餐机器人,目前的送餐机器人削减了一些非功能性设计,外形上更类似餐车,普遍配备了4个以上的托盘。在设计行进路线上,也很少有人使用磁条导航了,大多采用了激光雷达和深度摄像头以及SLAM(即时定位与地图构建)等技术了。
送餐机器人的迅猛发展,也因此衍生出了机器人底盘这一细分产品种类,对于送餐机器人来说,机器人底盘的重要性就好比人类之“双腿”,可帮助机器人实现自主导航、定位及路线规划等功能。因此,底盘是机器人应用和发展的基础与关键所在。
但要将底盘转化为实际应用,成本及技术问题是不得不解决的。为了避免更大成本的投入,目前已有越多越多企业选择市面上已有的成熟底盘产品。
作为国内最早将底盘产品投入市面使用的思岚科技来说,无论是在成本还是技术上都更具优势,以思岚科技的Apollo移动机器人底盘为例,其批量售价仅在2万余元,内置思岚科技自主研发的高性能激光SLAM技术,可在未知环境中实时提供定位,无需预先探明地图,采用D*动态即时路径规划算法,可自动搜索前往目标的最短路径并控制宿主行动。
拥有激光SLAM技术的Apollo,无需对环境进行修改,即可在未知场景中完成实时定位并测绘高精度地图,采用SharpEdgeTM精细化构图技术构建高精度、厘米级别地图,超高分辨率,不存在累加误差。同时,构建的地图规则、精细,直接使用,无需二次优化修饰,直接满足使用预期。即时在复杂多变的场景下行走,Apollo移动底盘也能实时识别环境中的人或其他障碍物,并做到灵活规避和路线规划。
此外,Apollo还配备了超声波、防跌落、深度摄像头等多种传感器,利用激光雷达传感器可时刻扫描周围环境,提供地图数据,构建精度高达5cm的地图,并基于该地图数据实现自主路径规划及导航功能;遇到玻璃、镜面等高透材质障碍物时,超声波传感器能让Apollo机器人移动底盘及时识别、避让,深度摄像头传感器则可侦测到位于雷达扫描平面上方的障碍物,并及时发送信号进行规避;而防跌落传感器可帮助Apollo机器人移动底盘全方位侦察周围的工作环境,判断工作区域是否存在边界、台阶、坡度等情况,从而发送信号请求机器人移动底盘改变前进方便,避免跌落。
除了以上核心功能外, Apollo还可进行虚拟墙&虚拟轨道设置,基于纯软件方式进行操作,无需额外辅助铺设,即可对Apollo进行活动范围及行走路线设置。同时支持自主返回充电、云端远程管理及提供外扩硬件支持等。
另外,Apollo机器人移动底盘的扩展接口还集成了网口,供电接口和各种控制接口以便用户快速进行开发扩展。可通过有线网络或WIFI与外部通信,本身自带的电池可以为自身与外接的扩展模块供电,用户可以通过各种控制接口对整个Apollo及其上层扩展模块进行控制。
目前,基于Apollo移动底盘的机器人已被广泛应用于商场、餐厅、超市、医院、酒店等服务场所,无需外部环境调整及人为编程设置,依靠其内置的高性能激光SLAM导航技术,即可帮助机器人实现智能行走。
关键字:餐厅机器人底盘,餐厅机器人底盘价格