思岚小型机器人轮式底盘 可满足多种商用需求
2021/6/21 上午10:01:26
随着导航、语音识别等关键技术的进步,商用化服务机器人步入了我们的视野,在商超、酒店、写字楼、餐厅等多个场景中被广泛应用。对于商用化服务机器人来说,自主移动是其最基本的能力。
激光雷达互动投影原理
2021/6/18 上午8:35:22
如今,利用手势与多媒体内容进行多点触摸已成为一种全新的交互方式,在企业信息展厅、游戏互动等行业已得到了全面应用,多媒体互动可以将动画与音视频完美的结合起来,让观众感受到身临其境的体验。
基于SLAM的机器人导航避障方案
2021/6/17 上午2:22:26
在实现机器人智能导航中,SLAM发挥了重要作用,可帮助机器人实现地图构建与即时定位,但仅有SLAM是还不够的,还需要加入路径规划和运动控制。在SLAM技术帮助机器人确定自身定位和构建地图之后,进行一个叫做目标点导航的能力。通俗的说,就是规划一条从A点到B点的路径出来,然后让机器人移动过去。
SLAM技术优势 从思岚科技SLAM3.0说起
2021/6/15 上午9:55:48
从不同的传感器来分,SLAM技术主要可分为激光slam和视觉slam(VSLAM)两种,相对来说,激光slam要比视觉slam起步更早,在理论、技术上相对更成熟。
在商用机器人市场,核心技术在于导航方式,从之前的磁条导航、二维码导航、到现在的SLAM技术导航。主要从两方面提升,一方面减少辅助的配件,另一方面提高运行的稳定性和加强避障效果,其技术的核心标准,只需从三个方面判断,定位、导航、避障,定位准确,导航通畅,避障灵敏。
华为少年是如何把自行车做成自动驾驶?
2021/6/11 上午8:56:33
华为少年是如何把自行车做成自动驾驶?
这是由野生钢铁侠,B站Up主@稚晖君 大神打造的自动驾驶自行车。是一辆能真正做到自主移动、导航避障,甚至能金鸡独立、单边负重、耍“踩高跷”杂技的自行车。