主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 思岚科技陈士凯:让机器“理解世界”的感知革命 ——Aurora S亮相2025 AI与机器人产业峰会

    在AI浪潮与机器人产业深度融合的时代背景下,近日,2025 AI与机器人产业峰会(简称AIRS)在香港亚洲国际博览馆盛大举行。本届峰会汇聚了全球顶尖科技企业、学术专家与行业领袖,共同探索前沿科技的未来路径。

    AIRS现场照片

    在峰会的重要议程——具身智能机器人产业链论坛上,思岚科技创始人兼CEO 陈士凯受邀发表主题演讲《Aurora 面向具身智能空间感知的多模态传感器》,引发业内高度关注。

    十年积淀,让机器“看懂”世界

    思岚科技自成立以来,始终专注于机器人“空间感知”与“自主运动”的底层技术创新。从消费级扫地机器人到工业AGV,从商用服务机器人到具身智能体,思岚的每一次技术迭代,都是在让机器“看懂世界”的道路上更进一步。

    思岚科技空间感知产品线

    在演讲中,陈士凯提出:“空间感知,是所有机器人实用的必备关键能力。在如今的具身智能时代,身智能的核心,是让机器真正理解世界。而理解的前提,仍是感知。”

    陈士凯现场演讲照片

    陈士凯认为:如今,具身智能机器人的发展已进入关键阶段。相较于传统的AI模型依赖“语言理解”,具身智能更强调“身体”与“环境”的交互,其核心挑战在于——如何让机器人真正理解物理世界,实现从“看到”到“理解”的跃迁。

    Aurora S搭载于具身智能机器人上

    面对这一挑战,思岚科技通过融合几何、语义、触觉、深度等多维传感输入,为机器人打造出能感知空间、理解场景、预测交互的“感知大脑”。

    Aurora S:具身智能的“仿生之眼”

    陈士凯在演讲中重点介绍了思岚最新发布的智见系列新一代全集成AI空间感知系统SLAMTEC Aurora S

    Aurora S banner

    这是一款通过深度融合视觉、惯性导航与思岚自研AI-VSLAM技术,为机器人和智能体提供开箱即用的高精度三维感知、建图与语义理解能力,大幅降低集成开发门槛,加速智能应用落地,为具身智能时代打造的专属感知系统。

    超广角感知:一眼看尽全局 

    在具身智能的世界里,感知的“视野”决定了理解的边界。

    Aurora S采用端到端神经网络方案,实现了120°超广角双目深度感知,让机器人能在单帧画面中获取更完整的环境信息。

    室内拍摄同一物体Aurora FOV 更广室内拍摄同一物体Aurora FOV 更广

    相较传统深度相机,Aurora S视场角扩大近一倍,极大减少避障盲区,让机器人决策更快、行动更安全。

    Aurora S的超广角感知可以有效提升机器人环境理解的“完整性”与“反应速度”,是具身智能安全感知的基础。

    抗弱纹理能力:黑台面、电梯都能“看见” 

    针对传统相机对复杂材质难以识别的难题,Aurora S也能轻松“看见”

    拍黑色吧台传统相机 vs Aurora S深度对比图拍黑色吧台传统相机 vs Aurora S深度对比图

    拍不锈钢电梯门传统相机 vs Aurora S深度对比图拍不锈钢电梯门传统相机 vs Aurora S深度对比图

    Aurora S通过独特的深度学习感知算法,在黑色台面、不锈钢电梯门等复杂材质下依然能输出稳定的深度图。

    Aurora S的抗弱纹理能力,大幅拓宽了机器视觉可适应的场景类型,让机器人不再受限于“高对比度、强纹理”环境。

    抗强光性能:从室内走向户外 

    传统深度相机在强光与动态场景下表现不佳,而Aurora S凭借深度学习端到端方案,实现了跨场景稳定感知。

    室外边走边拍传统相机vs Aurora S深度对比图室外边走边拍传统相机vs Aurora S深度对比图

    路边有护栏时传统相机vs Aurora S深度对比图路边有护栏时传统相机vs Aurora S深度对比图

    端到端深度学习算法在强光、动态场景下依旧稳定;

    可在运动中连续输出无撕裂、无丢失的深度图;

    能精准捕捉道路、护栏等细节结构。

    Aurora S让机器人从“室内”迈向“室外”,实现跨场景的全天候感知能力。

    动态语义识别:让机器看懂“是什么” 

    感知不止是测量距离,更要理解语义。

    Aurora S内置 AI 语义识别引擎,支持识别:

    室内 80 类通用物体(如人、桌椅、显示器等);

    室外 18 类环境要素(如道路、建筑、车辆、植被等)。

    室内人、物精准识别室内人、物精准识别

    室外元素识别室外元素识别

    从几何测量迈向语义理解,Aurora S为具身智能提供“认知”基础,使机器人能与环境进行语义层级的交互。

    3D语义点云:空间理解跃迁 

    Aurora S不仅能识别语义,还能把语义“嵌入三维世界”。

    通过实时 3D 点云语义标注,机器人看到的世界不再是杂乱的点,而是被标注为“道路”、“行人”、“车辆”的结构化场景。

    aurora S办公室建图

    这意味着:机器人可以直接在三维语义空间中进行规划与决策,真正实现从二维感知到三维理解的跃迁。

    即插即用:为开发者而生的视觉平台 

    在机器人产业中,技术突破只是第一步,能快速落地、稳定运行,才是真正的竞争力

    即插即用 , 无需外部依赖:丰富接口与扩展性,支持DC 9~24V供电或USB Type-C PD3.0

    高度开放平台 , 支持多种SDK、多种平台

    支持多种SDK和平台

    提供Aurora Remote UI可视化工具与Aurora Remote SDK,快速实现稠密建图、语义地图、3DGS重建等高阶功能。

    Aurora S 是一套完整的3D场景理解解决方案,帮助开发者高效构建具身智能系统。

    Aurora S 是机器人眼中的世界,是具身智能的“仿生之眼”。在思岚科技看来,强大的空间感知力,是让智能真正具“身”的第一步。

    从传感到智能:构建未来感知底座

    从单一的激光雷达到多模态融合,从二维空间到语义理解空间,思岚科技正在持续推动“感知”的边界。

    Aurora系列产品不仅是思岚在具身智能时代的核心布局,更是机器人自主感知与空间智能的底层基石。

    正如陈士凯所言:“每一台机器人都应拥有认知世界的能力。Aurora系列的使命,就是为具身智能提供稳定、可扩展的感知底座,让机器人真正成为人类的助手。”

    未来,思岚科技将继续深耕空间感知技术,与更多合作伙伴共同打造具身智能生态,加速机器人进入“真正理解世界”的新纪元。

    关键字:媒体报道

    top
    FaceTime Icon