主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 人形机器人为什么也需要底盘?和双足行走冲突吗?

    从“像人”到“能用”:一个正在被重新定义的问题

    随着具身智能的持续升温,人形机器人正在从实验室走向产业前台。越来越多的企业开始发布原型产品,资本市场与产业链也随之升温。在这一过程中,双足行走几乎成为人形机器人的标志性能力,也在无形中塑造了一种行业共识:只有具备类人的行走方式,才算真正的人形机器人。
    但当技术从演示阶段逐步迈向实际应用,一个更务实的问题开始浮现——人形机器人,真的必须依赖双足行走吗?
    这个问题的背后,其实是一个更深层的转变:行业正在从形态驱动转向任务驱动。换句话说,人形机器人的核心价值,不再只是看起来像人,而是是否能够在真实世界中稳定、高效地完成任务。
    在这样的背景下,机器人底盘,尤其是轮式底盘,开始重新进入讨论的中心。

    双足行走的技术现实:先进,但尚未工程化成熟

    从技术角度来看,双足行走无疑是具身智能领域最具挑战性、也最具代表性的能力之一。它不仅要求机器人具备复杂的运动控制能力,还需要在动态环境中实现实时感知与决策。
    一个完整的双足系统,通常需要同时解决以下几个核心问题:
    • 动态平衡控制(如ZMP、全身控制算法)
    • 多传感器融合(IMU、视觉、力传感等)
    • 实时步态规划与调整
    • 高精度执行机构与关节控制
    这些能力彼此之间高度耦合,任何一个环节的不稳定,都会影响整体表现。
    从行业实践来看,目前大多数双足人形机器人仍然主要应用于展示、科研或受控环境下的测试。在复杂地面、长时间运行、频繁任务切换等真实场景中,其稳定性与可靠性仍然存在明显挑战。
    与此同时,双足系统还带来了额外的工程成本:
    • 硬件成本高(高性能关节、电机、传感器)
    • 调试周期长
    • 运维门槛高
    这也意味着,对于希望快速落地的企业而言,完全依赖双足方案往往意味着更长的研发周期和更高的不确定性。
    因此,一个越来越被行业认可的判断是:双足行走代表未来,但未必适合当下的大规模应用。
    不同形态人形机器人

    重新理解移动能力:人形机器人为什么需要底盘

    如果我们把问题从是否双足转向如何移动,会发现一个更本质的工程逻辑:移动能力的核心并不在于形式,而在于性能。
    在工业与机器人领域,对移动系统的评价通常集中在几个维度:
    稳定性、效率、可控性、能耗、维护成本。
    在这些维度上,轮式底盘已经经过了几十年的发展与验证,是一个高度成熟的解决方案。从早期的AGV,到如今广泛应用的AMR系统,轮式机器人底盘已经形成了一套完整的技术体系。
    更重要的是,从系统架构角度来看,人形机器人并不一定需要从零构建一切。
    人形机器人在2d地图

    从系统工程视角看:人形机器人底盘的分层价值

    在实际工程设计中,人形机器人越来越多地采用“分层架构”的思路进行构建。
    在这一架构下,一个完整的人形机器人系统可以被拆分为两个相对独立的部分:
    底层:机器人底盘 负责移动相关的基础能力,包括:
    SLAM(定位与建图)、路径规划与导航、运动控制与驱动系统
    上层:具身智能系统 负责与环境交互和任务执行,包括:
    视觉与感知系统、AI决策与大模型能力、手部操作与执行机构
    在这种结构中,人形机器人底盘的角色不再只是一个带轮子的底座,而是一个高度集成的基础能力平台。它将复杂且成熟的移动能力进行标准化封装,使上层开发者无需重复造轮子。
    这种分层设计带来的直接价值在于:
    • 降低系统复杂度
    • 提高开发效率
    • 支持模块化迭代
    对于具身智能的发展而言,这是实现规模化的重要前提。

    轮式底盘的现实优势:一条更可落地的路径

    在当前阶段,将轮式底盘与人形结构结合,正在成为越来越多企业探索的方向。相比完全依赖双足系统,这一路径在多个关键维度上展现出明显优势。
    首先是落地速度。轮式底盘本身已经是成熟技术,相关的控制系统、传感器融合方案以及导航算法都有现成的工程实现。这意味着企业可以跳过复杂的步态开发阶段,直接进入应用测试与场景验证,从而显著缩短产品上市周期。
    在这一过程中,一些已经在行业中大规模应用的底盘方案,正在进一步降低技术门槛。例如,思岚科技推出的具身智能机器人底盘,已经将SLAM、定位建图与运动导航能力进行了高度集成,使移动能力从一个需要长期研发的系统工程,转变为可以直接调用的标准能力模块。这种能力的产品化,实质上改变了人形机器人从0到1的开发路径。
    其次是系统集成难度。传统的人形机器人开发,往往需要团队自行打通从传感器到控制再到导航的完整链路,而这一过程不仅复杂,而且极易成为项目周期中的不确定因素。而在成熟的机器人底盘方案中,这些能力已经被前置封装。以实际工程经验来看,经过大规模应用验证的开发接口,往往比单纯的功能更具价值。像思岚科技的相关底盘产品,其接口体系已经在上千家客户的项目中被反复验证,这意味着开发者在接入过程中可以显著降低调试成本与系统风险。这种被验证过的稳定性,对于希望快速推进项目落地的团队来说,往往比参数本身更重要。
    更进一步,随着具身智能应用的多样化,单一层级的接口已经难以满足不同阶段的开发需求。一些领先的机器人底盘开始提供多层级的功能接口,从底层控制指令,到中层运动能力调用,再到上层导航与任务接口,开发者可以根据自身能力与项目阶段,灵活选择接入方式。这种设计,使得同一套轮式底盘既可以服务于快速原型验证,也可以支撑复杂系统的深度开发。
    再次是稳定性与可靠性。轮式系统在工业场景中已经经过长期验证,其连续运行能力、抗干扰能力以及维护便利性,都明显优于当前阶段的双足系统。在需要7×24小时运行的场景中,这一点尤为关键。而成熟底盘厂商在多行业中的实际部署经验,也进一步增强了系统在复杂环境中的鲁棒性。
    最后是场景适配性。从现有的商业应用来看,大多数场景发生在结构化或半结构化环境中,例如仓储、工厂、商场与办公楼。在这些环境中,地面平整、路径清晰,对机器人来说更重要的是稳定移动与高效执行,而不是复杂的跨越能力。轮式底盘在这些场景中往往能够提供更高的效率与更低的风险,也更容易实现规模化复制。
    思岚科技机器人底盘工业场景

    是否冲突?轮式底盘与双足行走的关系

    围绕人形机器人底盘,一个常见的疑问是:如果采用轮式底盘,是否意味着放弃了人形机器人的本质?
    从技术发展的角度来看,这其实是一个典型的阶段性误解。
    轮式底盘与双足行走,并不是非此即彼的关系,而更像是两种服务于不同阶段目标的技术路径。前者强调工程可行性与商业落地,后者代表更高自由度与更强环境适应能力。
    在当前阶段,轮式底盘提供了一种更具现实意义的解决方案,使人形机器人能够尽早进入实际应用场景,完成数据积累与系统迭代。而从长期来看,随着控制算法、硬件性能以及具身智能能力的不断进步,双足行走仍然是一个重要的发展方向。
    如果用一句话来概括这种关系,可以说:轮式底盘解决的是现在能用,双足行走探索的是未来能做什么。

    从产业视角看:机器人底盘正在成为基础设施

    随着人形机器人逐步走向产业化,一个趋势正在显现:机器人底盘正在从配件转变为基础设施。
    类似于计算机产业中的操作系统或云计算平台,一个成熟的机器人底盘可以为上层应用提供标准化能力接口,使开发者无需从底层重新构建移动系统。这种基础设施化的趋势,将极大推动具身智能生态的发展。
    对于企业而言,这也意味着新的分工正在形成:
    一部分企业专注于机器人底盘与移动能力,另一部分企业则聚焦于具身智能算法与应用场景。
    这种分工,将有助于整个行业更快走向成熟。

    结语:在理想与现实之间,选择更有效的路径

    人形机器人无疑是具身智能最具想象力的载体之一。但在从展示走向应用的过程中,行业需要在理想与现实之间找到平衡。
    双足行走代表着人类对机器人形态的终极想象,而轮式底盘则提供了一条更务实的工程路径。它并不否定未来,而是为当下创造价值。
    对于正在探索人形机器人落地的企业来说,一个更关键的问题或许不是“是否像人”,而是是否能够以可控的成本、可靠的性能,真正进入真实世界并持续运行。在这一问题上,机器人底盘,尤其是成熟的轮式底盘,正在成为不可忽视的答案。
     

    关键字:机器人底盘,技术科普

    top
    FaceTime Icon