主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 双轮差速vs四轮转向vs麦克纳姆轮:哪种更适合人形机器人?

    一、从“能动”到“可用”,人形机器人正在跨越关键门槛

    过去很长一段时间,人形机器人更多停留在展示能力的阶段:在可控环境中完成预设动作,进行简单交互,证明可以做到。但随着技术成熟和市场预期的变化,这一阶段正在快速结束。
    越来越多的人形机器人开始进入真实场景,例如商业空间中的导览与接待、展厅与园区服务,甚至在部分工业与物流环节中承担辅助任务。这些场景有一个共同特征:环境不再理想,任务不再短时,系统必须长时间稳定运行。
    也正是在这个阶段,一个原本被忽视的问题变得格外重要——机器人如何移动。这不再只是一个功能模块,而是决定系统是否可用的核心工程问题。
    人形机器人用于展厅

    二、底盘选型,本质是一组工程取舍

    在实际项目中,哪种底盘更好往往不是一个有效问题。更准确的说法是:在具体应用约束下,哪种方案更合适。
    因为不同移动方式之间的差异,并不体现在先进与否,而体现在一组工程取舍之中。机动性、稳定性、环境适应能力、系统复杂度以及整体成熟度,这些因素彼此制约,很少有一种方案可以在所有维度上同时占优。
    理解这一点之后,再去看具体技术路径,就不会停留在表面能力,而是能够判断它在真实环境中的表现。

    三、三种移动方式的本质差异

    目前常见的三种底盘方案——双轮差速、麦克纳姆轮以及四轮转向,本质上代表了三种不同的设计思路。
    双轮差速是最经典的一种结构形式,通过左右轮的速度差实现转向。这种方式简单直接,控制成熟,在大量服务机器人和AGV中被反复验证。它的优势在于稳定、可靠、成本可控,但能力边界也很清晰——无法横向移动,在复杂空间中的路径灵活性有限。
    麦克纳姆轮则走向了另一个极端。通过带有倾斜滚子的轮结构,它可以实现真正意义上的全向移动。机器人可以在不改变朝向的情况下进行横移或斜向移动,从运动学角度来看几乎是“最自由”的方案。但这种自由是建立在理想接触条件之上的,一旦进入真实地面环境,其性能会受到明显影响。
    四轮转向则更像是一种工程上的折中方案。每个轮子既可以独立驱动,也可以独立转向,从而实现多种运动模式。它不追求极限的自由度,而是在可控性、稳定性与机动性之间取得平衡。从结构上看更复杂,但从系统角度看反而更接近可落地的形态。
    三种轮式底盘底视图对比

    四、当理论进入现实:真正的差异开始显现

    如果只看运动模型,麦克纳姆轮无疑是最灵活的方案,而双轮差速则显得相对受限。但在真实应用中,情况恰恰没有那么简单。
    现实世界的地面远比实验室复杂。地砖缝隙、地毯、轻微坡道、不均匀摩擦,这些因素都会对运动性能产生影响。双轮差速在这种环境下通常表现稳定,而四轮转向由于受力更均匀,适应性往往更强。相比之下,麦克纳姆轮由于滚子结构的存在,接触更分散,容易出现抖动、打滑甚至效率下降的问题。
    稳定性是另一个关键变量,尤其对于人形机器人而言更为重要。高重心结构决定了底盘必须具备更强的支撑能力。在这一点上,四轮转向的四点支撑和可控姿态优势会更加明显,而麦克纳姆轮在复杂地面上的不稳定接触,往往会被进一步放大。
    再看控制复杂度,这通常被认为是四轮转向的劣势。但在现代机器人系统中,问题的关键已经不再是“控制是否复杂”,而是“复杂性由谁承担”。如果底层系统已经完成封装,提供统一接口与运动能力,那么对于开发者来说,复杂结构并不会增加使用门槛。
    长时间运行所带来的能效与稳定性问题,也会进一步放大不同方案之间的差异。麦克纳姆轮在这一维度上的劣势较为明显,而四轮转向则更容易在性能与效率之间取得平衡。

    五、为什么行业开始选择四轮转向

    随着人形机器人逐渐走出展示场景,行业的评价标准也在发生变化。过去关注的是是否能做到,而现在更关注是否能长期稳定做到。
    在这个转变过程中,麦克纳姆轮的局限开始显现。它在理想环境中的表现依然出色,但在真实场景中,对地面条件的敏感性、对传感器稳定性的影响,使其工程容错率偏低。
    双轮差速的问题则来自能力边界。当应用开始涉及更复杂的空间与路径需求时,它在灵活性上的限制逐渐成为瓶颈。
    四轮转向底盘之所以被越来越多采用,并不是因为它在某一个维度上极致,而是因为它在多个关键维度上没有明显短板。它提供了足够的机动性,同时保持结构稳定,在复杂环境中也更具可靠性。
    换句话说,它未必是最炫技的方案,但往往是最容易落地的方案。
    四轮四转底盘

    六、底盘的本质,正在从结构转向系统

    在实际项目中,一个常见误区是将底盘简单理解为机械结构。但随着机器人系统复杂度的提升,底盘早已演变为一个完整的移动能力系统。
    运动控制只是其中的一部分,定位与建图(SLAM)、导航与避障能力同样关键。更重要的是,这些能力是否已经被系统化整合,并以稳定接口的形式对外提供。
    对于开发者来说,真正决定效率的,并不是底盘结构本身,而是它是否具备成熟的系统能力,是否能够快速集成到现有项目中。

    七、从结构能力到工程能力:四轮转向的落地关键

    四轮转向之所以在过去被认为难用,很大程度上是因为其控制与系统复杂度较高。但随着平台化能力的提升,这一问题正在被逐步解决。
    以当前行业实践来看,一些厂商(例如思岚科技)已经不仅单纯提供底盘硬件,而是将运动控制、SLAM与导航能力进行整合,形成完整的移动平台。这种方式的价值在于,将复杂性封装在系统内部,让开发者可以直接面向应用开发,而不是从底层运动控制开始。
    当接口经过大规模验证、系统能力稳定输出之后,四轮转向的使用门槛实际上大幅降低,其工程优势也开始真正体现出来。

    八、结语:选择的关键,不在最强,而在最合适

    回到最初的问题:哪种底盘更适合人形机器人?
    如果从工程角度来看,这并不是一个关于谁更先进的问题,而是一个关于谁更适合当前阶段应用的问题。
    双轮差速依然是最可靠的基础方案,适用于成本敏感且场景简单的应用;麦克纳姆轮在理想环境中具备无可替代的灵活性;而四轮转向,则在稳定性、适应性与机动性之间提供了更现实的平衡。
    在人形机器人逐步走向真实世界的今天,系统的核心竞争力也正在发生变化。相比能否移动,更重要的问题是:能否在复杂环境中,长期、稳定、可靠地移动。

    关键字:机器人底盘,技术科普

    top
    FaceTime Icon