主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 如何利用SLAMWARE ROS SDK进行机器人导航定位开发

     

    承接上篇,上篇讲到,SLAMWARE ROS SDK的发布,既可以让用户在机器人开发中实现使用SLAMWARE提供的建图、定位和导航功能,又能保留原先基于ROS开发的应用逻辑,一举两得。

    今天,小岚就来践行上篇的承诺,带大家体验一下如何利用SLAMWARE ROS SDK进行业务开发。

    我们先从机器人的移动开始说起。

    一、键盘控制 (前后左右移动)

    还记得ROS中最经典的turtlesim(http://wiki.ros.org/turtlesim/)吗?案例中启动turtle_teleop_key节点就可以通过键盘方向键控制小海龟移动了。

    但是,用户拿到我们基于SLAMWARE的机器人或者建图雷达产品,一开始在RViz中显示的只是一张地图信息,想要用键盘控制机器人移动方向,发现并不奏效?

    这时候,参阅SLAMWARE ROS SDK开发文档可以发现, slamware_ros_sdk_server_node订阅了【方向移动】的标准类型topic,也就是说,想要实现利用键盘控制“机器人”,我们只需编一个节点接收键盘信息,当收到键盘信息后往该topic发对应的指令消息即可。

    相应的消息参数如下:

    在利用sdk进行键盘控制的时候,开发的主要重点有以下几个,小岚已经帮大家罗列好了:

    1、定义键盘按钮

    2、定义pub,制定消息topic及消息类型

    3、初始化节点

    这些都操作完成之后,当按下的按键在之前定义的案件keys中时,将对应的值赋给linearX,angularZ。

    4、根据topic所需类型组装发布消息

    至此,利用键盘控制机器人的部署已经完成,完成这一步的小伙伴可以分别启动slamware_ros_sdk_server_node与teleop_twist_keyboard节点试一下【前后左右】移动 。

    下面,我们进一步深入了解导航定位这个问题。大家都知道,思岚有一款可扩展的机器人管理与开发软件 —— RoboStudio,里面集成了机器人运动及控制开发各项功能,可以对移动机器人发送指令,实现对机器人的可视化监控。

    那,如何让ROS实现Robostudio同样的功能呢?

     

    二、导航定位 

    1、导航定位

    SLAMWARE ROS SDK的发布,使得所有基于SLAMWARE的机器人的定位和地图信息都可以在RViz中显示。有了地图之后,我们可以点击任意位置,机器人会自动规划一条最佳路线移动到目的地。

     

    2、虚拟墙/虚拟轨道

    对于思岚来说,除了自主定位导航技术之外,还有一大特点功能就是基于纯软件设置的虚拟墙/虚拟轨道,不需任何实物铺设,灵活控制机器人活动范围。这个在实际应用场景中有很大的意义。

     

    下面,我们就开始上手实验吧~

    首先,先找到文档中的【virtual_walls】这个topic,发布的消息类型是自定义类型,点击可查看类型结构信息。

     

    同样的,小岚给大家画了一下重点:

    (1)初始化节点、定义publisher与subscriber对象

    (2)全局定义了一个Marker类型,lines用以存储发布虚拟墙

    (3)接收到slamware_ros_sdk_server_node节点发来的虚拟墙消息后,保存到lines中

    (4)配置lines,如:类型、尺寸和颜色等

    (5)将lines发布出去

     

    部署完之后,我们分别启动slamware_ros_sdk_server_node, view_slamware_ros_sdk_server_node和display_virtual_lines节点。

    此时,在RViz中需要配置添加Marker信息,先找到在RViz中点击左下角【Add】按钮。

    选择添加【Marker】显示对象。

    添加完成之后,我们继续在参考文档中找到【add_ lines】这个topic,然后我们就可以自定义。点进去查看自定义类型的组成与描述:线段类型、添加位置、以及相关定义

    启动slamware_ros_sdk_server_node节点,连上机器人,然后在命令行中输入:

    rostopic pub /slamware_ros_sdk_server_node/add_line slamware_ros_sdk/AddLineRequest -1 -- '[0]' '[1, [0.0, 0.0], [1.0, 1.0]]'

    此时,我们就可以在Rviz中看见虚拟墙了。

    那要如何删除呢?同理,我们找到clear_lines节点信息,在命令行输入相应代码即可:

    rostopic pub /slamware_ros_sdk_server_node/clear_lines slamware_ros_sdk/ClearLinesRequest -1 '[0]'

    虚拟轨道功能开发亦是如此。

    ……以上,仅为SLAMWARE ROS SDK中功能两个简单功能的演示。控制机器人运动状态、转向、旋转角度、地图同步、清空地图等topic的灵活使用,将可以更好的对机器人进行监测与控制。

    那么,你准备好去探索了吗?

     

    关键字:SLAM,使用指南

    top
    FaceTime Icon