主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 定义移动新范式|思岚科技正式发布Poseidon系列机器人移动底盘

    Poseidon banner

    做机器人这些年,我们发现一个有意思的变化。

    过去,大家讨论最多的是感知、导航和AI。

    而最近一年,随着具身智能的不断发展,越来越多客户和合作伙伴开始问同一个问题:有没有一个更灵活、更稳定、更容易集成的移动平台?

    原因其实不难理解。随着复合型机器人等新形态的出现,机器人已经不再满足于“能移动”。它们需要在狭窄空间里进行高效、灵活的自由穿行,以便更快从实验室走向真实场景产生效率和价值。而传统的双轮差速结构无法实现平移等灵活的移动。

    机器人不仅需要聪明的大脑,也需要强健而灵活的身体。而移动能力,正是这个身体最重要的基础能力。这也是思岚过去十多年一直在思考的问题。从Zeus系列产品(Apollo、Athena,到Hermes、Phoebus)开始,我们始终在探索:如何让机器人移动得更稳、更准、更智能。

    而今天,我们带来了新的答案:

    思岚移动平台的新序列、机器人移动的新范式

    ——Poseidon系列,面向具身智能的全向移动机器人底盘。

    底盘产品线

    Poseidon:思岚对移动能力的新答案——面向具身智能的全向移动机器人底盘

    作为思岚面向具身智能时代打造的新一代机器人移动平台,Poseidon围绕灵活性、稳定性、感知能力与开发效率进行了全面升级。

    接下来,让我们看看它如何重新定义机器人的移动能力。

    poseidon版本差异

    四轮独立转向 狭窄空间也能灵活通行

    Poseidon采用全新四轮独立转向架构。四个轮子均可独立控制转向角度与驱动速度,让机器人获得真正意义上的全向运动能力。这意味着机器人能够:

    • 横向平移

    • 原地旋转

    • 斜向行驶

    • 驻车锁定

    在电梯口、仓储通道、商场走廊等狭窄空间内,依然保持出色机动性。

    相比传统差速底盘,Poseidon能够更从容地面对复杂环境挑战。

    稳定,是移动能力的底线

    移动能力不仅意味着灵活,更意味着稳定。

    对于搭载机械臂、人形上身以及各类复杂结构的机器人而言,运动控制能力决定着整机表现。

    Poseidon具备:

    poseidon运动性能参数

    在复杂场景下依然能够保持精准运动控制与稳定运行。

    对于机器人来说,每一次移动都应该值得信赖。

    poseidon越障能力

    poseidon爬坡能力

    poseidon停止精度

    感知世界,才能安全移动

    移动能力从来不是单一能力,它需要运动控制,也需要环境感知。

    依托思岚在激光雷达与SLAM领域十余年的技术积累,Poseidon构建了完整的感知体系。

    标配:前后双激光雷达+双深度视觉传感器+8路超声波传感器,构建360°环境感知能力。

    结合思岚自研SLAM算法,可实现:

    • 动静态障碍物识别

    • 智能避障

    • 复杂环境导航

    • 安全运行保护

    让机器人不仅能够移动,更能够安全地移动。

    为具身智能而生

    当行业开始探索轮式人形机器人时,人们逐渐发现:移动平台的重要性正在被重新定义。它不仅是一个底盘,更是机器人能力释放的基础平台。

    Poseidon针对高负载与高重心应用进行了专项优化。

    • 额定负载150kg

    • 最大负载200kg

    • 最低65mm安装面

    • 标准版与超低重心版可选

    即使面对高达1.8米的整机结构,也能够保持稳定运动表现。

    poseidon稳定抗倾覆

    这让Poseidon能够适配:

    帮助更多机器人产品快速完成从研发到落地的过程。

    poseidon应用场景

    从样机验证到规模化落地

    对于开发者而言,移动能力不仅是产品能力,更是开发效率。

    依托思岚十余年的导航技术积累,Poseidon提供完整的软件开发能力支持:SLAM建图、路径规划、智能避障、多机调度,原生支持ROS / ROS2,配套成熟SDK与开发工具链,帮助开发团队更快完成系统集成与产品验证。

    同时,依托成熟供应链体系,思岚还能够提供从产品定制、认证测试到代工生产的全流程支持。

    让创新更快走向商业化。

    poseidon开放接口

    从感知世界,到自由移动

    十余年来,思岚始终专注于机器人核心基础能力建设。

    从激光雷达、定位导航,到环境感知与自主移动,我们持续为全球机器人开发者提供可靠的技术与产品支持。

    随着具身智能时代的到来,机器人不仅需要感知世界,更需要灵活、高效地融入真实场景。

    Poseidon的发布,正是思岚在机器人移动能力领域迈出的重要一步。

    未来,我们将继续深耕机器人感知与移动能力,与全球合作伙伴共同推动机器人走向更广阔的真实世界。

    关键字:新品发布

    top
    FaceTime Icon