当初用户在建图的过程可能会出现地图漂移,无法闭环,地图轮廓不清晰等问题。针对此问题大家可使用思岚自主研发的robostudio软件来进行地图优化,本文将基于robostudio的 map optimization 插件的地图优化方法进行详细解说。
所需软件
1.软件下载请进入:http://www.slamtec.com/cn/RoboStudio
2.用户手册查看,请单击这里
3.插件激活码(由思岚工程师提供,需要申请)
插件准备
diagnosis ,map optimization以及其他。
插件激活
插件激活方法请参照:KBSW180156 如何使用robostudio采集分析问题所用数据
激活diagnosis ,map optimization插件成功以后,robostudio工具栏会出现以下变化:
1.File工具栏下出现 offline Map Optimization 工具按钮
2.Slam工具栏下出现Map Optimization工具按钮
3.工具栏出现Diagnosis工具
离线地图优化
本机未联网的情况下,可以使用offline Map Optimization 工具优化地图。
操作步骤:
1.首先建立完整的地图
2.使用Diagnosis工具栏下面的 Fetch Analysis Data工具生成stms文件,并保存在本地文件夹。
3.点击File工具栏下面的offline map optimization工具,在弹出的窗口,选择保存好的stms文件。
4.经过一段时间的优化,优化完毕以后会在保存stms文件的路径下生成一个压缩包,解压以后里面包含3个类型的文件: .bmp;.json;.stcm 文件,其中stcm文件即是优化好的地图文件,可以直接上传到slamware系统使用。
在线地图优化
本机联网的情况下,可以使用云端在线优化功能。
1.点击SLAM工具栏下面的Map Optimization 工具按钮,界面右侧会弹出如下窗口:
2.点击Cloud Optimize History Record, 便可以直接优化当前地图并将优化后的地图加载到slamware系统里面。
关键字:robostudio,地图