电梯,空间环境小、密封程度高,人员流动大,给各类病毒和飞沫创造了优越的传播条件。虽然病毒在光滑的物体表面不宜存活,但还是加大了交叉感染的概率。所以,电梯是疫情防控中不可忽视的“重头戏”。
在《用“AI+”,为“无接触”疫情防控做一些小事情》中提到了思岚科技利用“AI+”技术为服务机器人“无接触”配送贡献的一点科技力量。除此之外,针对高感染风险的公共场所—电梯,思岚科技还提供了机器人“智能乘梯”解决方案,不需要语音/刷卡/NFC等设备,“意念”控制,即可让机器人与电梯轻松互联,完成“空间”服务上的延展。
思岚科技“智能梯控系统”,采用先进的智能云梯控管理系统以及无接触控梯管理系统,支持多种智能呼梯模式。能够对电梯位置进行精准监测、预约呼梯、查看电梯状态,高效乘梯、人流量大时“挤”梯、出梯,与思岚的Herme赫尔墨斯机器人底盘搭配使用,助力多楼层无人配送新场景的挖掘。
同时突破了梯控设备在面临雨雪等恶劣天气和高层楼气压通信不定、电梯有“密钥”等难题,精准监测电梯状态,实现灵活且稳定的机器人多楼层移动作业。
实现多楼层无人配送
1、 多种电梯控制方式,到达指定楼层
2、 获取电梯轿厢所在楼层,自动校准
3、 适配多种电梯门:单梯、双梯、刷卡电梯
4、 智能梯控无感设备,支持智能化、轻便化部署
5、 对设备所有状态进行实时监控,及时了解信息
……
智能梯控在实际应用过程中,会因为天气、楼层高度等各种原因,造成信号不稳定:
1、 高楼层信号不稳定
2、 天气不好影响通信
3、 楼层预测不准,影响任务执行准确性
……
鉴于电梯网络的局限性,如何保障数据互联与程序互通是一项非常关键的因素,相对而言,这也是一个难点。经过不断的优化迭代和技术升级,思岚科技最终找到一种方式来解决这个问题—多级网络适配。我们的梯控产品提供了 4G,WIFI,BLE 等多级网络通信方式与机器人等智能设备进行交互,保证通信链路的可靠性,降低机器人断联无法工作的风险。
除了“不准不稳”这个问题外,机器人还有可能会遇到电梯局限性的问题:
1、 物业有刷卡的限制,不得随意上行
2、 电梯有单梯们、双梯门、镜面门等类型
3、 电梯闲忙状态不一,机器人无法判别
……
针对多种电梯类型,思岚科技的梯控方案具备一定的“通用性”,支持市面上绝大多数品牌的电梯产品,能对电梯状态进行实时监控,支持多种电梯呼叫模式,实现机器人智能呼唤,自主搭乘,上下电梯。
针对有“密钥”,比如说需要刷卡才可以乘坐的电梯,思岚科技也早就替客户想到了解决方案。只需要在部署梯控设备时,安装上我们指定的设备,与相关方协商后,即可在 APP 中开启刷卡绕过即可。这样即使有刷卡器的存在,也可以轻松绕过,自由出入电梯。
人工智能技术的迅速发展,绝对不是为了跟人类抢饭碗,而是成为人们的贴心“伙伴”。梯控的出现,让机器人从单一的楼层空间覆盖了多层楼层空间作业,再通过无人化运营和数据驱动优化,将会为各行各业产业赋能,形成品牌差异,增加企业竞争力的同时,也在助力智慧城市建设和发展。
疫情期间,当“AI”先行,如果您对思岚的智能梯控方案感兴趣,可拨打 400-900-9557咨询了解!
关键字:解决方案