메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • RoboStudio安卓2.0全面升级,全新UI,持续提升操作体验

     

    大家好,目前RoboStudio· ANDROID 2.0 APP已经在思岚官网全新上线啦,支持中/英双语!大家可戳文章末尾“阅读原文”进入官网链接下载。

     

    相比较1.0,2.0在保持了原有方便客户对机器进行建图、部署等便利操作之外,还对整个App进行了设计,带来更优的操作逻辑,更简明的视图布局,提升整个App的体验性。

     

    01 全新UI界面

     

    RoboStudio 安卓2.0的UI界面简洁美观,使用彩色块状区分不同功能,增加页面丰富性。

    虚拟线段、区域、地图编辑、POI等所有功能控件全部重新设计,优化操作逻辑,更加易用。

    设备位姿、建图状态、定位质量、警告等信息在新UI中以更易辩的方式呈现,方便用户直观的获取各类数据。

    图层显示设置优化,区分全局设置和当前设置。

    重构90%以上的界面代码,修复若干BUG。

    左右滑动查看2.0界面

     

    02 平板端页面优化

     

    除了手机端之外,RoboStudio 安卓2.0还为平板带来UI专项优化,各种设备操作控件都有平板专属的模式。同时充分利用平板的大面积显示优势,显示更多内容和视图,方便用户操作和查看各项数据。

     

    03 设备状态栏展示优化

     

    RoboStudio安卓2.0为了突出设备状态信息,改变了原有分散展示的布局,在页面最上方设计了“设备状态栏”,能够实时显示设备的充电状态、电量信息,设备座标[x,y,yaw]信息、建图状态、定位状态信息,集中展示,用户一目了然。

    同时,还可清晰展示设备健康信息。当设备出现警告信息时,设备状态栏会滚动显示相关内容(滚动两次)。之后会在界面右侧出现感叹号提示,并且可以点击显示详细信息。

    App异常信息提示演示

     

    04 虚拟线段、区域更具象化

     

    RoboStudio 安卓2.0 采用了全新的虚拟线段样式,清晰的区分和表现出虚拟墙与虚拟轨道,更为重要的是,虚拟轨道方向一目了然。

     

    提供了更方便的区域操作方式,RoboStudio 安卓2.0可以同时对三种区域(禁区、危险区域、运维区域)进行操作,而无需退出编辑模式。

     

     虚拟墙/虚拟轨道视频演示

     

    05 在线地图修改交互优化

     

    RoboStudio 安卓2.0新编辑不再占据更多垂直方向控件,留出更多地图操作空间。同时优化后的控件将编辑状态明确标识出来。整个编辑过程会在保存后才生效,如果编辑错误,可以退出重新编辑。

     

    06 控制设备优化

     

    在RoboStudio安卓2.0 App中,设备定点移动、手动操控全部保留,并且优化相关界面,使其操作更加便利。

    · 定点移动现在可以连续给点,减少操作步骤。

    · 手动操控依然保留方向键操作和摇杆操作两种模式。

     

    07 星标管理

     

    在最新的RoboStudio安卓2.0中,用户可以通过星标管理功能保存感兴趣的座标点,并通过星标列表导航前往指定目标点。除了基本的增加、删除、修改功能,还为用户提供连续打点功能,并且优化批量删除功能,编辑操作更方便,即时可见编辑效果。(编辑的时候,App会实时显示修改结果,保存后生效。)

     

     

    08 离线地图编辑,上传功能优化

     

    提供与在线操作的虚拟墙、虚拟轨道、区域、地图修改、POI一致的功能,并且额外增加充电桩编辑功能。优化了地图加载速度。

     

     

    09 图层显示设置优化

     

    RoboStudio 安卓2.0的图层设置现在区分全局有效或者当前有效,在App设置中为全局有效,在设备设置中为当前会话有效。

     

     

     

    关键字:SLAM,产品介绍

    top