在AI浪潮与机器人产业深度融合的时代背景下,近日,2025 AI与机器人产业峰会(简称AIRS)在香港亚洲国际博览馆盛大举行。本届峰会汇聚了全球顶尖科技企业、学术专家与行业领袖,共同探索前沿科技的未来路径。
在峰会的重要议程——具身智能机器人产业链论坛上,思岚科技创始人兼CEO 陈士凯受邀发表主题演讲《Aurora 面向具身智能空间感知的多模态传感器》,引发业内高度关注。
思岚科技自成立以来,始终专注于机器人“空间感知”与“自主运动”的底层技术创新。从消费级扫地机器人到工业AGV,从商用服务机器人到具身智能体,思岚的每一次技术迭代,都是在让机器“看懂世界”的道路上更进一步。
在演讲中,陈士凯提出:“空间感知,是所有机器人实用的必备关键能力。在如今的具身智能时代,具身智能的核心,是让机器真正理解世界。而理解的前提,仍是感知。”
陈士凯认为:如今,具身智能机器人的发展已进入关键阶段。相较于传统的AI模型依赖“语言理解”,具身智能更强调“身体”与“环境”的交互,其核心挑战在于——如何让机器人真正理解物理世界,实现从“看到”到“理解”的跃迁。
面对这一挑战,思岚科技通过融合几何、语义、触觉、深度等多维传感输入,为机器人打造出能感知空间、理解场景、预测交互的“感知大脑”。
陈士凯在演讲中重点介绍了思岚最新发布的智见系列新一代全集成AI空间感知系统SLAMTEC Aurora S。
这是一款通过深度融合视觉、惯性导航与思岚自研AI-VSLAM技术,为机器人和智能体提供开箱即用的高精度三维感知、建图与语义理解能力,大幅降低集成开发门槛,加速智能应用落地,为具身智能时代打造的专属感知系统。
在具身智能的世界里,感知的“视野”决定了理解的边界。
Aurora S采用端到端神经网络方案,实现了120°超广角双目深度感知,让机器人能在单帧画面中获取更完整的环境信息。
室内拍摄同一物体Aurora FOV 更广
相较传统深度相机,Aurora S视场角扩大近一倍,极大减少避障盲区,让机器人决策更快、行动更安全。
Aurora S的超广角感知可以有效提升机器人环境理解的“完整性”与“反应速度”,是具身智能安全感知的基础。
针对传统相机对复杂材质难以识别的难题,Aurora S也能轻松“看见”
拍黑色吧台传统相机 vs Aurora S深度对比图
拍不锈钢电梯门传统相机 vs Aurora S深度对比图
Aurora S通过独特的深度学习感知算法,在黑色台面、不锈钢电梯门等复杂材质下依然能输出稳定的深度图。
Aurora S的抗弱纹理能力,大幅拓宽了机器视觉可适应的场景类型,让机器人不再受限于“高对比度、强纹理”环境。
传统深度相机在强光与动态场景下表现不佳,而Aurora S凭借深度学习端到端方案,实现了跨场景稳定感知。
室外边走边拍传统相机vs Aurora S深度对比图
路边有护栏时传统相机vs Aurora S深度对比图
端到端深度学习算法在强光、动态场景下依旧稳定;
可在运动中连续输出无撕裂、无丢失的深度图;
能精准捕捉道路、护栏等细节结构。
Aurora S让机器人从“室内”迈向“室外”,实现跨场景的全天候感知能力。
感知不止是测量距离,更要理解语义。
Aurora S内置 AI 语义识别引擎,支持识别:
室内 80 类通用物体(如人、桌椅、显示器等);
室外 18 类环境要素(如道路、建筑、车辆、植被等)。
室内人、物精准识别
室外元素识别
从几何测量迈向语义理解,Aurora S为具身智能提供“认知”基础,使机器人能与环境进行语义层级的交互。
Aurora S不仅能识别语义,还能把语义“嵌入三维世界”。
通过实时 3D 点云语义标注,机器人看到的世界不再是杂乱的点,而是被标注为“道路”、“行人”、“车辆”的结构化场景。
这意味着:机器人可以直接在三维语义空间中进行规划与决策,真正实现从二维感知到三维理解的跃迁。
在机器人产业中,技术突破只是第一步,能快速落地、稳定运行,才是真正的竞争力
即插即用 , 无需外部依赖:丰富接口与扩展性,支持DC 9~24V供电或USB Type-C PD3.0
高度开放平台 , 支持多种SDK、多种平台
提供Aurora Remote UI可视化工具与Aurora Remote SDK,快速实现稠密建图、语义地图、3DGS重建等高阶功能。
Aurora S 是一套完整的3D场景理解解决方案,帮助开发者高效构建具身智能系统。
Aurora S 是机器人眼中的世界,是具身智能的“仿生之眼”。在思岚科技看来,强大的空间感知力,是让智能真正具“身”的第一步。
从单一的激光雷达到多模态融合,从二维空间到语义理解空间,思岚科技正在持续推动“感知”的边界。
Aurora系列产品不仅是思岚在具身智能时代的核心布局,更是机器人自主感知与空间智能的底层基石。
正如陈士凯所言:“每一台机器人都应拥有认知世界的能力。Aurora系列的使命,就是为具身智能提供稳定、可扩展的感知底座,让机器人真正成为人类的助手。”
未来,思岚科技将继续深耕空间感知技术,与更多合作伙伴共同打造具身智能生态,加速机器人进入“真正理解世界”的新纪元。
Keywords: 媒体报道
思岚科技陈士凯:让机器“理解世界”的感知革命 ——Aurora S亮相2025 AI与机器人产业峰会
启迪之星X沙龙|思岚科技黄珏珅受邀分享:具身感知和移动的另类答案
思岚科技陈士凯:用空间感知技术赋予智能机器人行业无限可能
思岚科技黄珏珅:让机器人“看”得更清,“走”得更智能
WAIC | 思岚科技CEO陈士凯出席【AI商业落地论坛】,共话AI三驾马车
盐南新闻 | 从“前锋”到“统帅” ,用智能制造,开启“机器人+”掘金路
中国制造强势发声 | 思岚科技受邀出席中德重点产业研讨会议
人民日报| 数说中国新智慧 ,思岚科技让机器人实现智能移动
人民网专访 | 思岚科技CEO陈士凯:在机器人智能移动这条路上,思岚要做那个“举着火把的人”