메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • news title separator 思岚科技荣登人形机器人感知与控制供应链“上榜企业”

    思岚科技荣获人形机器人感知与控制供应链上榜企业

    在刚刚落幕的CIOE中国光博会上,同期举办了“2024首届具身智能人形机器人控制与传感技术峰会”,思岚科技凭借其在人形机器人空间感知领域的多年专研和精心布局,荣获人形机器人感知与控制供应链上榜企业

    此次上榜,不仅在整个人形机器人感知与控制供应链领域树立了标杆,也为整个行业的发展注入了新的活力。

    本次大会以“感触万物·具身进化”为主题,聚焦人形机器人领域的核心技术——运动控制与传感技术,思岚科技联合创始人&CTO黄珏珅受邀出席,并在峰会上发表了《用“空间感知”领航机器人具身时代》的精彩演讲。
    黄珏珅指出空间感知能力包含环境传感、高清地图构建、实时定位等,是所有机器人实用的必备关键能力,可以解决"我在哪"和"我要如何去"等问题,是机器人开展工作的第一步,空间感知在机器人中的成本占比最高达40%。


    思岚科技联合创始人&CTO黄珏珅-发表主旨演讲

     

    在大会的圆桌讨论环节中,黄珏珅针对「控制与传感技术对具身智能机器人的协同作用」分享到:尽管远景非常美好,但在前行的路上还有很多可以改进的地方。思岚的解决方案目标非常明确——我们希望机器人不仅仅是在家庭等小环境中工作,还能够在大型工厂和户外环境中实现实际功能

    在大尺度环境下,纯粹依赖大模型的方式通常难以满足产品的需求。因此,我们认为采用结构化的方法,可以更有效地使机器人在广阔环境中进行运动。
    基于这一理念,思岚科技为具身智能量身打造系列雷达和导航产品。我们也推出过Mapper,拥有Lidar及SLAM引擎,在不需要里程计及任何外部依赖的情况下,就拥有建图和定位能力,能帮助机器人实时地图构建、自主定位、导航规划、动态避障。配合算法,适应各类复杂环境,已搭载机械狗,并在网络优化手持设备等各类场景下有大量应用。期望为行业提供平台化与场景化兼顾的产品和服务体系。
    搭载mapper的宇树A1四足机器人

    搭载Mapper的宇树A1四足机器人

     

    持续深耕SLAM技术,赋能多领域应用

    致力于“让机器人行走更智能”,思岚科技始终坚持发展自身核心技术,通过不断的技术创新,为传统轮式机器人提供了高精度的定位与导航解决方案。通过不断探索SLAM技术的深度与广度,成功将SLAM技术赋能多领域应用。

    SLAMKit高可靠性定位和建图解决方案

    SLAMKit 是业内首个独立提供定位与建图功能的商业化解决方案,以领先业界的扩展性和稳定性赋能移动机器人产业链。可以通过软件授权的方式嵌入运行在机器人的主控器中,并为机器人提供环境建模与自主定位的能力,客户可以通过高度标准化的软件接口快速构建出个性化的机器人应用程序。

     

    Mapper内置定位和建图的激光传感器

    Slamtec Mapper,集地图构建和实时定位为一体的全新激光雷达品类,其中包含了思岚第三代高性能SLAM 引擎和激光雷达,无需任何外部依赖,上电即用。适用于机器人导航定位、环境测绘、手持测量等多个领域。

    随着科技的飞速发展,我们步入了由人形机器人引领的“具身智能”时代,新时代蕴含着巨大机遇,也带来了新的挑战。在如今具身智能时代背景下,对3d空间定位的要求愈发严苛,我们又有何应对方案呢?敬请期待!

    关键字:荣誉与奖项

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼