메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • 如何高效检测激光雷达到货及返修前的异常问题?

     

    为了防止因为操作流程失误造成雷达失效及无用返修的这种情况,小编专门出一篇激光雷达自检教程,供大家在激光雷达到货及返修前进行初步检测。

    首先,需要安装检测工具 —— RoboStudio

    RoboStudio下载链接 :

    http://www.slamtec.com/cn/RoboStudio

    ( SDK中自带的framgrabber程序不宜作为排查工具)

     

    其次,要知道套装中完整的产品包括哪些

    RPLIDAR A1:激光雷达,转接板,排线 ;

    RPLIDAR A2:激光雷达,USB串口转接板,USB线 ;

    RPLIDAR A3:激光雷达,USB串口转接板,USB线 ;

     

    然后再进行外观检查

    1.目检激光雷达外壳是否有明显裂痕。

    2.目检激光雷达串口线尾端是否有被拔出或者断裂痕迹。

     如何高效检测激光雷达到货及返修前的异常问题?

    (正常图片示例)

     

    ps:如有断裂可能会影响雷达连接,请按照后续功能检查中的项目确认设备连接问题。

    3.目检激光雷达底部防拆贴是否完整(底部一共两个,下图中R标志白底防拆贴)

     激光雷达高效检测

    ps:如有任何防拆贴损坏,均视为用户私拆雷达行为,不享受任何保修服务 。

     

    功能检查

    1.测试雷达功能之前,请确保使用雷达原装附件板以及USB连接线,用户自用转接板以及USB线,无法保证和验证激光雷达的功能。

     激光雷达检测

    2.将激光雷达接上转接板以及USB线,A3雷达的附件板有两档波特率开关,A3雷达需选择256000档,A2雷达则需选择115200,A1雷达直接连接附带的排线以及转接板即可。

     将激光雷达接上转接板以及USB线

    3.将 USB 线另一端接入电脑(Windows系统)USB口,检查设备管理器端口中是否有识别到雷达设备,如下图。

     将 USB 线另一端接入电脑(Windows系统)USB口,检查设备管理器端口中是否有识别到雷达设备,如下图

    ps:如果无法识别串口,请尝试重新安装SDK中的CP2102驱动。

    如安装驱动后仍无法识别串口,请换台电脑再次尝试。

     

    4.打开 RoboStudio软件,注册登录后单击雷达插件部分,右键单击左侧窗口的空白部分,连接雷达,会弹出已识别的连接雷达的串口(默认是COM3),点击连接。查看是否能够正常显示出雷达测距界面。

     

    ps:如果无法显示测距界面并弹出error,请将error截图,并将雷达底部序列号二维码拍照,发至support@slamtec.com

     

    5.连接好雷达后,点击绿色三角按钮开始扫描,雷达开始旋转并输出激光点。如下图所示:

     

    ps:如果雷达正常旋转,但无激光点输出,请将雷达底部序列号二维码拍照,发至support@slamtec.com

     

    6.检查雷达转动时是否有明显机械异响声,如有异响,可能为用户使用时撞击或摔过导致 。

    在经过上述的外观和功能自检之后,可将详细的问题描述发送至 support@slamtec.com 邮箱,会有专门的技术支持人员为大家解答。

     

    温馨小Tips:

    1.ROS系统的用户,也可按照此文档的说明,在Windows系统下排查雷达的问题,排查后可将问题发送至support邮箱或Github。

    2.检测到相关问题之后,一定要按照上述的方法将随行的设备或者二维码图片一并发送至support邮箱哦,这样能帮助技术支持人员快速知晓激光雷达相关问题,提高返修效率。

     

     

     

     

    关键字:激光雷达,激光雷达到货返修

    top