“在隔离区,移动机器人实现了餐食用品配送,保障了隔离区内人员的日常生活;在医院,移动机器人可以代替医护人员进行测温讲解;在办公楼,移动机器人帮助物业大厦实现了最后“一公里”的物品、文件、资料配送。”
截至3月8日,31省市新增本土病例233例,近距离接触易让疫情地区的防控风险增大,所以,“无接触”需求迫在眉睫。
移动机器人作为“无接触”实现的一个智能载体,缓解了疫情防控过程中有可能形成的二次交叉感染,成为疫情防控的得力助手。那么,思岚在机器人“无接触”这件事上,做了哪些小事情呢?
思岚科技如何赋能机器人“无接触”?
“无法移动、无法交互、无法作业
用一堆软硬件组装起来
只会呆呆“站定”在那里
像一个大型“笨拙”的钢铁机器人”
这,不是我们理想的服务机器人,我们要的不是一个“噱头”,而是实际能帮场景解决问题,完成一系列交互、配送、引导性能的机器人。
从2013年开始,思岚科技就在自主定位导航领域展开探索,基于激光SLAM,机器人移动底盘为机器人“无接触”提供了基本的行走解决方案。再结合场景应用,研发出针对酒店、餐厅、楼宇等一系列商用场景的一站式解决方案,轻松实现智能移动,做到“无接触”。
▲ 思岚方案移动路径规划
不需要从0-1研发智能硬件传感器
只需要采用思岚的自主定位导航方案/底盘产品
就能轻松get 自主移动、智能避障等性能
机器人企业只需要基于解决方案加之交互功能
就能轻松搭建一个在商用场景里工作的机器人
解决“无接触”中遇到的众多难题
在“无接触”服务的过程中,机器人肯定会遇到各种各样的“刁难”:
1、 厚地毯
2、 减速带、过高的坡度
3、 强光、高反射材质干扰
4、 复杂环境:穿梭的人流、不停变换的环境
……
随着思岚SLAMWARE算法的迭代、硬件结构的升级,不仅顺利解决了机器人在面对复杂环境、光干扰、坡度、人群密集等实际场所中遇到的各类问题。甚至在机器人空间性的延展上,也发挥了超强适用性和应用性。
如果你的机器人采用Hermes(赫尔墨斯)底盘,TA就拥有自主上下电梯、多楼层工作的能力,让机器人的工作空间由“平面”到“立体”。帮助工作人员从重复性高的工作中解放出来,提升服务质量,提升“无接触”体验。
“AI机器人+防疫”场景的使用需求,在有效防止人员交叉感染,提升隔离管控水平的基础上实现了全面抗疫的现实意义。未来,思岚科技将会结合各场景应用需求,赋能,助力,一起实现“AI+”的腾飞。
关键字:解决方案