메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • 强强联手 | 当思岚RPLIDAR S2E遇上Nvidia自主机器人平台Nova Carter AMR

    月前,NVIDIA官网上线了一款自主机器人平台Nova Carter AMR。它是一款高度可定制和灵活的自动驾驶研发平台,搭载 NVIDIA Nova Orin,可以实现ROS 2的加速计算,同时具备来自摄像头和激光雷达的360°完整感知功能。

    这款机器人平台可满足室内外配送、仓储物流AGV、巡检、清扫等不同场景的自主移动机器人底盘需求,可以显著提高生产力,降低成本,加速大规模部署,同时确保了仓库管理、物流处理等的操作安全。

    为了确保该机器人平台在实地应用中能够安全、精准地完成作业,它配备了丰富的传感器组件,利用激光+视觉帮助机器人完成感知和自主导航。其中,Nova Carter AMR搭载了两个RPLIDAR S2E激光雷达,帮助机器人平台实现实时定位,避障,支持SLAM的实现。

    RPLIDAR S2E

     

    不管是大型仓库、工厂、还是室外等场景中,Nova Carter AMR想要完成任务,首先要有一张详细的地图,而想要绘制出一张“完美”的地图,先要知道自己在哪里?

     

    RPLIDAR S2E:精准定位

     

    通过激光雷达RPLIDAR S2E扫描周围环境,Nova Carter AMR就可以得到机器人相对于初始位置的精确位置信息。

    通过激光雷达持续扫描定位,结合SLAM,形成密集的点云数据帮助Nova Carter AMR在仓库、工厂等复杂环境中进行精准建图,完成关键的第一步。

     

    RPLIDAR S2E:测距避障

     

    除了定位外,激光雷达还可以识别周围的障碍物,如墙壁、货架和其他机器人,帮助机器人规划后续安全、有效的路径。

    面对不同反射率物体,检出率优

    在仓库和工厂等环境,有很多黑色货架、桌椅等物体,机器人平台面临不小的挑战。RPLIDAR S2E在面对不同反射率、不同大小的物体时,都可以得到稳定的精确测量数据,帮助机器人更好地实现避障导航。

    ▲ S2E测量黑白物体不分层

     

    ▲ S2E细小物体检出效果(椅子腿)

     

    RPLIDAR S2E:室内外适用

    Nova Carter AMR不仅可以应用于室内场景,室外配送也不在话下。在室外场景中,机器人平台容易受到光照、灰尘等干扰,因此对各类配件的要求也更高了。

    RPLIDAR S2E拥有有效抵抗室内环境光和室外强光干扰的能力,在室外80Klux的强光下,实现稳定测距与高精度建图。

    ▲ S2E 室外测试效果

    同时,RPLIDAR S2E具备IP65防护等级, 配合封闭式独立外罩,全面保护内部旋转机构,可以规避外界干扰,帮助Nova Carter AMR进行稳定工作。

     

    NVIDIA Partner:RPLIDAR系列

    值得一提的是,思岚科技2023年成为NVIDIA的首选合作伙伴。思岚与NVIDIA的合作始于对技术的共同追求。NVIDIA以其强大的GPU技术和深度学习平台,为人工智能和机器人技术提供了强大的计算能力。而思岚科技研发的激光雷达传感器,为机器人提供精准的定位和避障功能。两者的结合,使得智能移动机器人能够更加高效、准确地完成各种任务。

    未来,思岚与NVIDIA通过良性的生态合作将为客户带来更多更智能的机器人产品,无论是工业场景还是商业场景都能更智能地帮助人们完成工作。

    同时,思岚所有的激光雷达产品都兼容ROS1、ROS2系统,实现无缝对接,让机器人研发者快速做出Demo进行验证试错。

     

    RPLIDAR S2E:S2系列选型参数

    目前,思岚的RPLIDAR S2拥有多款选型,具体参数信息如下:

    关键字:RPLIDAR S2E,NVIDIA,Nova Carter AMR

    top